This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:图形发生器流问题 DS90UB953-Q1与 DS90UB954-Q1连接

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1326238/ds90ub954-q1evm-pattern-generator-streaming-issue-ds90ub953-q1-interfaced-with-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1EVM

我们正在尝试从串行器(DS90UB953)流式传输测试图形、但未能实现、即使我们能够通过将解串器(DS90UB954)的测试图形(图形的视觉表示)与 RPI 相连来流式传输该测试图形。 测试图形配置取自串行器数据表(DS90UB953) pg:32 table.no:7.6.4图案发生器代码示例。


RX_PORT_STS1 0x4D = 0x13
DEVICE_STS 0x04 = 0xdf
CSI_STS 0x35 = 0x03
 CSI_TX_ISR 0x37 = 0x0F
RX_PORT_STS2 0x4E = 0x04

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供发出此测试所需的完整代码以供审核? 还请提供成功采用954的代码以供参考。 您是否在 SER/DES 之间建立了锁定? 您是否已确认您的 I2C 命令应用于953? 您是通过 FPD-Link 通道还是在本地与954通信? 如果您通过 FPD-Link 进行通信、您的 RPi 是否支持 I2C 时钟延展? (通过 I2C 直通通信时需要)。 您还能提供954的完整寄存器转储吗?

    此致、

    凯西