请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1EVM 我们正在尝试从串行器(DS90UB953)流式传输测试图形、但未能实现、即使我们能够通过将解串器(DS90UB954)的测试图形(图形的视觉表示)与 RPI 相连来流式传输该测试图形。 测试图形配置取自串行器数据表(DS90UB953) pg:32 table.no:7.6.4图案发生器代码示例。 
RX_PORT_STS1 0x4D = 0x13
DEVICE_STS 0x04 = 0xdf
CSI_STS 0x35 = 0x03
CSI_TX_ISR 0x37 = 0x0F
RX_PORT_STS2 0x4E = 0x04