This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS882:将高电压应用连接到低功耗控制器

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVS882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1323229/sn65hvs882-interfacing-high-voltage-applications-to-low-power-controllers

器件型号:SN65HVS882

我正在寻找一个接口,以连接广泛的电压与 uC 当我发现这篇文章 https://www.ti.com/lit/an/slyt393/slyt393.pdf?ts = 1707307365496 .  

我刚刚开始阅读"提供此功能的新一代接口电路是数字输入串行器(DIS)器件。 它们可以感测低至6VDC 至300VDC 的数字输入电压、并将其转换为5V 串行数据流、同时功耗比分立式设计低几乎80%。 这一功能使 DIS 器件成为工业接口应用中最具功耗和成本效益的解决方案"、并意识到这正是我想要的。  

但该问题出现在图9 ("反向供电数字输入系统"器件 nº SN65HVS882) 中、 输入为6至340V、但数据屏蔽指示器支持高达34V 的输入  

那么我的问题是、图9设计是否正确?   

您是否有另一个可以实现此目的的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9为简化版图。 如图5所示、高电压需要外部钳位电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josep:

    此设计中的图9是正确的、但  SN65HVS882支持高达34V 的电压、而不是340V。

    正如 Clemens 提到的、高电压应用需要外部电路。  

    谢谢。

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、没有 IC 允许我读取信号、比如6到300V、而不修改信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不会;无法在单个芯片上实现所需的隔离。 (隔离器是通过使用多个裸片以一个价格实现这一目的的。)

    (小 SMD 电阻器也不具备所需的额定电压;您需要使用多个串联电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josep

    今天是 TI 假日。如果您需要更多帮助、请再次给我们发送消息、我们将为您提供帮助。  

    此致