This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:上拉电压

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327202/tca9548a-pull-up-voltage

器件型号:TCA9548A

尊敬的 TI 团队:

我们在项目中使用 TCA9548A、但 TCA9548A 的 VCC 具有不同的电压域和上拉电压。

请检查下图、

TCA9548A 由 VCC_3V3供电、主器件的 I2C 由 VCC_3V3_CPU 上拉、

SC0/SD0  由 VCC_3V3_SB 上拉、SC7/SD7由 VCC_3V3上拉。

上电时、VCC_3V3_SB 首先上电、然后 VCC_3V3_CPU、VCC_3V3是最后一个。

这些电压连接是否正常、SC0/SD0上拉电压 VCC_3V3_SB 是否会影响 TCA9548A 功能/性能/可靠性?

2.是否需要考虑这些电压上电顺序?

3. SC0/SD0的上拉电阻器会靠近 TCA9548A 还是靠近器件?

4.我们在我们的项目中也使用 PCA9548、对 PCA9548应用也适用

此致!

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许电压高于 VCC;请参阅 [FAQ]逻辑器件的输入电压(Vi)是否可以高于电源电压(Vcc)?

    上拉电阻器的位置无关紧要。

    在这些问题上,PCA 与 TCA 没有区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我同意克莱门斯的观点。

    使用3.3V 的上拉电阻电压、使用3.3V 的 VCC 就可以了。

    2.

    TCA9548A 的建议工作条件表明 SCL/SDA 输入的电压可能高于 VCC、这也会通知我们从 I2C 线路到 VCC 没有 ESD 二极管。  

    当电源电压为0V 时、SDA 没有流向 VCC 的路径。  

    请告诉我,我和克莱门斯的回应是否对您有所帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch:

    检查您共享的[FAQ] 和 TCA9548/PCA9548的数据集后、感谢您的答复。  

    似乎 TCA9548/PCA9548是没有正向钳位二极管的设计、而 TCA9548/PCA9548也具有断电保护、对吗?

    因此、我也无需考虑  VCC_3V3_CPU、VCC_3V3_SB 和 VCC_3V3中上电序列 所导致的影响、

    我对吗?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kameron:

    感谢您的答复。

    '当电源电压为0V 时、SDA 没有流向 VCC 的路径。  "=>即使 SCL/SDA 有3.3V 上拉电阻,这是否意味着 TCA9548/PCA9548有掉电保护?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;没有此类二极管、您可以使用任何上电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,我同意克莱门斯在这方面。

    如果您需要更多帮助、请告诉我!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢克莱门斯·拉迪施

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kameron