This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:有关 TCA6424A 的查询

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329403/tca6424a-inquiries-regarding-tca6424a

器件型号:TCA6424A

您好、TI 专家。

客户在开发评审过程中提出询问。

- I2C  GPIO:双向通信

起初、我计划使用三个 GPIO 扩展器_8CH 来实现24通道、但我考虑使用 TCA6424A 将 VCCI/VCCP 作为3.3V 应用、这似乎允许使用24个 GPIO。

能否确认是否有任何与此相关的问题?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所描述的内容没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    该实现不存在问题。 听起来您要使用1个器件而不是3个器件解决问题。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后回复。

    如下面的电路所示、为 VDD (I2C-bus)和 VCC (P)使用相同的3.3V 电源是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很好。

    (如果它们彼此靠近、则不需要两个单独的去耦电容器。)