This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:USB-2-MDIO 工具给出了奇怪的结果

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, UNIFLASH, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1322903/dp83822if-usb-2-mdio-tool-giving-strange-results

器件型号:DP83822IF
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、 UNIFLASH、 MSP430F5529

我将两根引线焊接到 PHY 的 MDIO 和 MDC 引脚上。  我有一个 SALEAE 逻辑分析仪、它在直接连接到这些引线时运行非常好。  但是、USB-2-MDIO 工具似乎不起作用。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    这似乎很奇怪。 如果逻辑分析仪能够很好地检测到它、Launchpad 似乎与此配置不一样。 当 launchpad 连接到这些引线时、是否存在与 SoC 类似的其他东西?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gerome、

    我在连接分析仪时遇到了问题。  正在获取"超时!" 读取的结果。

    当我断开分析仪的连接后、我开始获得屏幕截图中显示的结果。

    是的、此电路中包含 FPGA。

    谢谢。

    克雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对 MDC 和 MDIO 信号进行了注释、因此它们将被 FPGA 忽略。

    我仍然得到怪异的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    如果您有可用的 TI PHY EVM、该 Launchpad 是否可以在其他 TI PHY EVM 上工作? 我想知道 LaunchPad 是否已损坏;因此、使用已知良好的 EVM 可以很好地隔离这种行为。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    很遗憾、我没有 TI PHY EVM。  我可以获得一个、但需要一些时间。  我最近在星期一收到了这个新的 Launchpad。  也许我应该订购一个 EVM 和另一个 LaunchPad。  为了确保该 LaunchPad 正常运行、我还可以检查其他什么东西吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    从 PHY 团队的角度来看、由于我们使用 Launchpad 实现这一唯一的有限功能、除了在通用平台上尝试外、我们无法再做其他事情来确保正确运行。 但我想知道此 LaunchPad 使用的固件是什么。 您能否共享用于刷写此 LaunchPad 以进行 USB2MDIO 操作的固件文件和过程?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 MSP430F5系列。  我按照第2.3.1步骤6中针对 USB-2-MDIO 工具(SNLU197)的说明、该操作将使用 MSP430Flasher 和闪烁程序的 F5批处理文件。  我按图4设置硬件、只不过我将 PHY MDIO 和 MDC 的引线相连。 GND 连接到电路板上的公共接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    我明白了。 您能否尝试改用随附的文件和 Uniflash 进行刷写(可通过 TI.com 获取)。 使用此固件时、4.1将是 MDC、4.2将是 MDIO。 此外、建议仅当连接到已通电的 PHY 时才为 LaunchPad 上电。

    e2e.ti.com/.../4048.msp430_2D00_usb_2D00_to_2D00_mdio_2D00_universal_2D00_v3.04.txt

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要重新焊接并固定一根引线。  我刚刚完成了刷写。  哦、好了。  明天早上的工作。  使用了 UNIFLASH 的在线版本-光滑的小工具。  我这次注意到了 LED 行为的差异。  我在板的另一端有一个红色和一个绿色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克雷格听起来不错。 请告诉我该固件文件是否成功。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那是一个很好的开始。  以及今天开展的一些其他工作。  我希望在星期一能得到一些答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    我仍无法使用此 MDIO 工具。  

    我下载了 uniflash、并使用您向我发送的程序刷写了 LaunchPad。  我已将 4.1连接到 MDC、将4.2连接到 MDIO。  然后我在为 PHY 供电后启动 LaunchPad。

    Question:

    MDC 和 MDIO 的 LaunchPad I/O 位置与 MDIO 工具指令相反。  是这样吗?

    我注意到有2个与 launchpad 无缝连接的 COM 端口。  我假定 COM5是正确的界面?

    可能我仍然缺少一些东西?  无论我做什么、该工具都会报告此情况...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    通常、用于 USB2MDIO 的 COM 端口是 USB 串行器件。 您可以尝试 COM9吗?

    是的、关于指令的 MDC/MDIO 交叉线是有意为之的。 USB2MDIO 是很久以前开发的一款旧软件;我们最近发布了一个新软件: DIEP、但无论如何、我们都可以继续使用 USB2MDIO。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    我尝试了 COM9但没有成功。  返回到原始程序并返回此版本、尝试显示的所有端口。

    也许我应该试试 Diep?  我没有看到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    目前、我们可以继续使用 USB2MDIO。 当您说您返回到原始程序时、您能再进一步说明一下吗? 团队对 v3.04与 USB2MDIO 更加熟悉。

    让我总结一下使用此示例的设置过程:

    - PHY 的 VDDIO 需要是3.3V

    -通过 uniflash 刷新的 v3.04

    - MDC = 4.1, MDIO = 4.2, GND 也连接

    -只要 PHY 已处于活动状态、Launchpad 就会通电

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、我闪回了下载的原始 USB2MDIO 工具、看看是否划线。  但我可以使用该工具的任何版本、以便正常运行。  我已检查所有这些项目、现在我将按照指示进行设置。  然后、我已插入 USB、但那里没有与我相关的 COM 端口。  要弄清这个问题、我需要花一点时间。  也许我需要重新安装 MSP430驱动程序。  我在空气中有一些其他的球,我需要注意。  我应该明天再谈这件事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    我正在等待结果。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我分解并购买了 dp83822 evm。  让我们在拿到它时重新召开会议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    感谢您的更新。 我正在等待您对 EVM 进行测试。 希望这为您提供了 LaunchPad 性能的良好数据点。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    我回来了。  好消息是、我现在已经拥有了 EVM。  坏消息是、MDIO 监听器工具仍然为我提供  
    "错误! 设备未连接!"

    这似乎表明 Launchpad 有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    您是否确保在未通电时(4.1 = MDC、4.2 = MDIO、GND = GND)将 LP 连接到 EVM、然后先对 EVM 上电、然后对 LaunchPad 上电? 固件版本3.04也是如此。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我再次重新验证并且仍然显示相同的 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    EVM PHY ID 为0x1。 您是否也将 USB2MDIO 设置为此 PHY 地址?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我知道了。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    此时、当前理论可能是损坏的 LaunchPad。 上周、我得以在 EVM 上进行了此配置/测量。 您是否有其他 MSP430F5529 Launchpad 可用于对此进行确认?

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得出了同样的结论。  我有两个正常运行的电机。  它们非常便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    感谢您的更新。 这些新款 LaunchPad、等待您获得结果。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome,

    我已经成功地遇到了!  我使用的第一个 LaunchPad 肯定出现了问题。  感谢您的耐心等待并提供帮助。