Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, UNIFLASH, MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIO、 UNIFLASH、 MSP430F5529
我将两根引线焊接到 PHY 的 MDIO 和 MDC 引脚上。 我有一个 SALEAE 逻辑分析仪、它在直接连接到这些引线时运行非常好。 但是、USB-2-MDIO 工具似乎不起作用。 有什么建议吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, UNIFLASH, MSP430F5529
我将两根引线焊接到 PHY 的 MDIO 和 MDC 引脚上。 我有一个 SALEAE 逻辑分析仪、它在直接连接到这些引线时运行非常好。 但是、USB-2-MDIO 工具似乎不起作用。 有什么建议吗?

尊敬的 Craig:
我明白了。 您能否尝试改用随附的文件和 Uniflash 进行刷写(可通过 TI.com 获取)。 使用此固件时、4.1将是 MDC、4.2将是 MDIO。 此外、建议仅当连接到已通电的 PHY 时才为 LaunchPad 上电。
e2e.ti.com/.../4048.msp430_2D00_usb_2D00_to_2D00_mdio_2D00_universal_2D00_v3.04.txt
此致、
格罗姆
Gerome,
我仍无法使用此 MDIO 工具。
我下载了 uniflash、并使用您向我发送的程序刷写了 LaunchPad。 我已将 4.1连接到 MDC、将4.2连接到 MDIO。 然后我在为 PHY 供电后启动 LaunchPad。
Question:
MDC 和 MDIO 的 LaunchPad I/O 位置与 MDIO 工具指令相反。 是这样吗?
我注意到有2个与 launchpad 无缝连接的 COM 端口。 我假定 COM5是正确的界面?

可能我仍然缺少一些东西? 无论我做什么、该工具都会报告此情况...

尊敬的 Craig:
目前、我们可以继续使用 USB2MDIO。 当您说您返回到原始程序时、您能再进一步说明一下吗? 团队对 v3.04与 USB2MDIO 更加熟悉。
让我总结一下使用此示例的设置过程:
- PHY 的 VDDIO 需要是3.3V
-通过 uniflash 刷新的 v3.04
- MDC = 4.1, MDIO = 4.2, GND 也连接
-只要 PHY 已处于活动状态、Launchpad 就会通电
此致、
格罗姆
我的意思是、我闪回了下载的原始 USB2MDIO 工具、看看是否划线。 但我可以使用该工具的任何版本、以便正常运行。 我已检查所有这些项目、现在我将按照指示进行设置。 然后、我已插入 USB、但那里没有与我相关的 COM 端口。 要弄清这个问题、我需要花一点时间。 也许我需要重新安装 MSP430驱动程序。 我在空气中有一些其他的球,我需要注意。 我应该明天再谈这件事。