This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:均衡控制和调优指南

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1329690/ds160pt801-equalization-control-and-tuning-guide

器件型号:DS160PT801

您是否具有 DS160PT801调优指南? 所需的速度为 Gen1、Gen2和 Gen3。 链路宽度为 x8。   

我们必须在上游端禁用均衡功能、并使用固定的 TX 预设、CTLE 和增益设置。 理想情况下、应在下游端启用均衡、但固定设置会起作用。 您能否提供有关使用以下设置配置 DS160PT801的指导?

  1. 在上行侧禁用均衡。
  2. TX 预设–4
  3. 最小 CTLE 或无 CTLE–通道寄存器中的 CTLE 索引的含义。
  4. 最小增益–通道寄存器中的 RX VGA 指数的含义。
  5. 启用或禁用下游端的均衡。 如果禁用了均衡、我们将使用与上行侧类似的固定设置。

我们使用数据表中描述并在 EEPROM 映像中提供的初始化值。 此外、我们在通道寄存器中设置0x9D=0x44 (重定时器请求的第3代 TX 预设值)和0xB6=0x08 (禁用 DFE)。 链路可以正常工作、但重定时器会启动均衡、尽管在上行和下行组件中禁用了均衡功能。 因此、链路不会调优到最佳值、并导致 PCIe 链路上出现 RX 和 DLL 错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    感谢您与我们联系。 您能否说明需要在重定时器 RX 上实现自适应均衡的原因? 通常、重定时器的自适应 CTLE、VGA 和 DFE 块允许选择最佳均衡设置、并且能够适应不断变化的链路条件。

    如果需要、可以支持这些模式。 对于您所提问题的其他阐释、可参阅《DS160PT801配置指南》、该指南仅在 TI 安全资源门户上提供。 我已授予您访问包含此文档的 DS160PT801文件夹的权限、您将在接下来的30分钟内收到一封电子邮件、其中包含有关如何访问该文件夹的说明。

    如果您有其他与配置指南中的内容相关的后续问题、请在 E2E 上给我发送一封私人邮件、因为配置指南中的内容不能在我们的公共 E2E 论坛上讨论。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们在上游元件和 DS160PT801之间使用带有缓冲器的电缆。 链路被拆分为3个段、并且标准均衡功能不起作用。 我们必须禁用它。

    我操作配置指南并能够访问文档文件夹。 然而,本指南并未解决我提出的问题。 一半的寄存器根本不做描述。 我可以从 SigCon Acritect 中提取一些信息、但我仍然需要进行猜测。 例如、CTLE 或 VGA 指数是如何映射到 dB 的? 指南中未介绍控制转发和执行模式的寄存器。

    此致、

    伊戈尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Igor:

    我已经向您发送了一份 E2E 好友请求、以便我们更详细地讨论您的配置要求。 请接受此申请、以便我为您提供更多说明。

    此致!
    大卫