Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801
您是否具有 DS160PT801调优指南? 所需的速度为 Gen1、Gen2和 Gen3。 链路宽度为 x8。
我们必须在上游端禁用均衡功能、并使用固定的 TX 预设、CTLE 和增益设置。 理想情况下、应在下游端启用均衡、但固定设置会起作用。 您能否提供有关使用以下设置配置 DS160PT801的指导?
- 在上行侧禁用均衡。
- TX 预设–4
- 最小 CTLE 或无 CTLE–通道寄存器中的 CTLE 索引的含义。
- 最小增益–通道寄存器中的 RX VGA 指数的含义。
- 启用或禁用下游端的均衡。 如果禁用了均衡、我们将使用与上行侧类似的固定设置。
我们使用数据表中描述并在 EEPROM 映像中提供的初始化值。 此外、我们在通道寄存器中设置0x9D=0x44 (重定时器请求的第3代 TX 预设值)和0xB6=0x08 (禁用 DFE)。 链路可以正常工作、但重定时器会启动均衡、尽管在上行和下行组件中禁用了均衡功能。 因此、链路不会调优到最佳值、并导致 PCIe 链路上出现 RX 和 DLL 错误。