This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:适用于超过2V 共模电压的线路的交流耦合电容器和 VBIAS 电阻器

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330598/hd3ss3212-ac-coupling-capacitors-and-vbias-resistors-for-the-lines-exceeding-common-mode-voltage-of-2v

器件型号:HD3SS3212

您好!

我计划在我的 USB Type-C 应用中使用此多路复用器或多路信号分离器。 数据表中提到"如果系统中的共模电压高于2V、则耦合电容器位于开关的两侧(如图6所示)。 ​​这种情况下需要小于2V 的偏置电压"。 在本例中、共模电压可高达2.2V。 我想了解该电路以及交流耦合电容器和 VBIAS 电阻器的计算。

请帮我解决这个问题。

谢谢。此致、

Rajesh G,

8555085326

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    如果您的共模电压将高于2V、那么您正确地说、MUX 应该在两侧进行交流耦合。  

    USB 规范规定、信号线路上的总电容需要保持在 75nF - 265nF 。 这 通常是通过在发送器附近使用100nF 至220nF 的电容器、在接收器附近使用330nF 的电容器来实现的。 下面这个图表显示了它的 外观:

    在该示例中、每条线路上的总电容约为132nF、完全处于该规格设置的75 - 265范围内。

    当 在主机侧或器件侧附近对多路复用器的两侧进行交流耦合时、需要在信号路径中添加第三个电容器。 您可能需要增加耦合电容器的电容、以使总电容保持在规格范围内。 我在图中添加了一个 Type-C MUX、以显示两侧交流耦合的连接:

    在这种情况下、您需要将主机侧 TX 上的总电容保持 在100 - 220nF 之间。 在 RX 侧、将总电容保持在330nF 左右。  例如、您可以 对 TX 线路在 MUX 两侧使用220nF。 这会使 主机侧的总电容达到110nF。

    我建议对 VBIAS 使用相对较弱的偏置电阻。  200千欧接地、或0 - 2V 之间的偏置电压应该可以正常工作。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、

    添加额外电容和共模电压>2V 和偏置电阻器与接地之间的关系是什么?

    如何计算特定频率的交流耦合电容值。 例如2.4GHz。

    Br、

    拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    增加额外电容和共模电压>2V 和偏置电阻器与接地之间的关系是什么?

    额外的电容器与偏置电阻器相结合、会将共模电压设置为任何 VBIAS。 使用一个接地偏置电阻器将共模电压设定为 MUX 附近的0V。

    如何计算特定频率的交流耦合电容器值。 例如2.4GHz?

    交流电容值将不取决于您使用的频率。 只需确保信号线上的总电容在75nF - 265nF 范围内。

    此致!

    谢恩