This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 &SN65DP159原理图检查。

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327798/tmds181-tmds181-sn65dp159-schematic-check

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

您好、TI 团队:

我叫 Wesley!

请帮我确认 TMDS181和 SN65DP159原理图?

如有任何疑问 、请告知我。

非常感谢^^

e2e.ti.com/.../VEGA_2D00_3006_5F00_240220_5F00_HDMI_5F00_E2E_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、  
    我会尽快回到你的身边。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、

    很遗憾、我只能进行 U3的原理图审阅。 这是在假设这用于接收端应用的情况下完成的。

    e2e.ti.com/.../TMDS181_5F00_Schematic-_5F00_Review_5F00_Wesley_5F002800_2_2D00_22_2D00_2024_2900_.pdf

    我还有几点要说的:

    谁是此项目的 OEM/ODM、项目名称是什么?

    当前设置处于引脚搭接模式、但无 DDC 侦听功能、可能会出现问题。
    确保 CMC 处于所用 HDMI 信号的带宽范围内
    确保 ESD 的钳位电压为~5V

    差分信号为什么上拉至3.3V?

    另外、如需接收端应用的参考原理图、请查看 TMDS181数据表第43页: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tmds181.pdf?ts = 1708620111469&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMDS181

    我将在明天结束 U9和 U6电路的评估并把这些内容提供给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh 

    谁是该项目的 OEM/ODM,项目名称是什么?--> ODM --> VEGA-3006

    当前设置处于引脚搭接模式、但无 DDC 侦听功能、可能会出现问题。
    确保 CMC 处于所用 HDMI 信号的带宽范围内-->

    "我不知道你在说什么。"

    我们目前还有其他项目用于设置 PIN Strap 配置。 反馈的区别在于具有 DDC 侦听功能。
    同时在4K 源,它被验证通过!

    确保 ESD 的钳位电压为~5V-->

    请说明部件号?

    差分信号为什么上拉至3.3V?

    -->由于 TMDS181输出连接到 FPGA,FPGA 没有内部拉高3.3V 引脚类型。 需要外部上拉高电平
    请参阅 TMDS181 DS page15

    PS:Sch NL/未安装。

    谢谢^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前有其他项目可设置 PIN Strap 配置。 反馈的区别在于具有 DDC 侦听功能。
    同时在4K 源,它被验证通过![/报价]

    我只是想确保具有侦听功能、因为我看不到 DDC 与 FPGA 的连接。

    确保 CMC 处于所用 HDMI 信号的带宽内-->

    看不到您正在使用的共模扼流圈(CMC)的部件号、所以想确保 CMC 对于 HDMI 2.0带宽足够好。 下面是一张图表、其中包含许多 CMC、这些 CMC 将适用于您的应用:

    确保 ESD 的钳位电压为~5V->

    我看了看部分,它应该是好的。

    -->由于 TMDS181输出连接到 FPGA,FPGA 没有内部拉高3.3V 引脚类型。 需要外部上拉高电平
    请参阅 TMDS181 DS page15

    此电路用于参数测量、而非应用用途。 这是交流耦合应用的原理图。 在实践中、它们应该是相同的、但仅供将来参考。

    交流耦合实现:

    已在原理图底部未看到交流耦合电路、道歉。 然而、HDMI TX1时钟的命名似乎不匹配。

    U6的电路与 U3类似、因此上述所有内容也应适用于 U6。 U9原理图审阅。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、

    下面是 SN65DP159原理图审阅:

    e2e.ti.com/.../SN75DP159_5F00_U9_5F00_SchematicReview_5F00_Advantech_2800_2_2D00_23_2D00_2024_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我在第一次运行时在原理图审阅时遗漏的一些其他要点。

    • 在 TMDS181上、DDC_SDA/SCL 上的40.2k 上拉电阻超出了 HDMI 规范、需要使用47k +/-10%
    • 对于引脚搭接模式、将 TMDS181 TEST/A1设置为 NC
    • 将 TMDS181 EQ_SEL 设置为 NC
    • 对于 DP159和 TMDS181、保留一个太多的4.7uF、然后将其余的设置替换为0.1uF  
    • FPGA 输入需要交流耦合、但 TMDS181输出需要3.3V 共模电压、因此需要使用外部50 Ω 端接至3.3V 来设置 CM。但50 Ω 端接和 FGPA 输入端接可实现双端接、从而切断输出信号振幅。 可能需要调整 TMDS181输出摆幅以补偿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh 

    我只是想确保具有侦听功能、因为我看不到 DDC 与 FPGA 的连接。

    -->请查看 RX1 U4 & RX2 U7 & TX U10是从 DDC 连接到 FPGA。  我已从 FPGA 确认。

    2.看不到您使用的共模扼流圈(CMC)的部件号、所以想要确保 CMC 对于 HDMI 2.0带宽足够好。 下面是一张图表、其中包含许多 CMC、这些 CMC 将适用于您的应用:

    我们的 Si 仿真团队建议 HDMI 2.0 RX 端不要使用 CMC,所以我们只能在 HDMI 2.0 TX 端使用 CMC。

    此电路用于参数测量、而非应用用途。 这是交流耦合应用的原理图。 在实践中、它们应该是相同的、但仅供将来参考。

    -->因为 TMDS 181传输端 DC 终端
    ,必须处于端子上拉至高49.9欧姆至3.3V。 我们用于尝试将端子拉至高电平49.9欧姆至3.3V。 FPGA 将无法接收
    信息。
    无论如何、DP159在 TX 端传输交流信号、因此在端子上无需像 TMDS181一样将49.9 Ω 阻抗拉至3.3V。

    4.我在原理图底部没有看到交流耦合电路、道歉。 然而、HDMI TX1时钟的命名似乎不匹配。

    --> HDMI TX 端必须具有回扫功能,所以 TX FPGA 端参考 CLK 将来自 CLK_GEN

    U6电路与 U3类似、因此上述所有内容也应适用于 U6。 U9原理图审阅。

    -->Yes!  

    我修改 RX1、RX2和 TX1电源高频波形电容

    RX1、RX2和 TX1新增100pF 电容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 在 TMDS181上、DDC_SDA/SCL 上的40.2k pullup 超出 HDMI 规范、需要使用47k +/-10%-->我们参考 Xilinx EVB 的电阻设置为40.2K 欧姆。
    • 对于引脚搭接模式、将 TMDS181 TEST/A1设置为 NC -->我将讨论 FPGA 团队的这一设置。
    • 将 TMDS181 EQ_SEL 设置为 NC-->我将讨论此 FPGA 团队设置。
    • 对于 DP159和 TMDS181、过多的4.7uF、请保留一个、然后将其余的替换为0.1uF -->正常! 我们将修改电路、
    • FPGA 输入需要交流耦合、但 TMDS181输出需要3.3V 共模电压、因此需要使用外部50 Ω 端接至3.3V 来设置 CM。但50 Ω 端接和 FGPA 输入端接可实现双端接、从而切断输出信号振幅。 可能需要调整 TMDS181输出摆幅以补偿-->我讨论 FPGA Team 的这一设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、

    非常感谢您提供快速反馈和沟通。 请告诉我如何与 FPGA 团队进行讨论。 我将查看 DDC 上拉值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh 

    感谢您的快速回复^^

    我与 FPGA 团队进行的沟通如下:

    • 对于引脚搭接模式、将 TMDS181 TEST/A1设置为 NC -->我将把电路修改为 NC
    • 将 TMDS181 EQ_SEL 设置为 NC -->我将把电路修改为 NC
    • 对于 DP159和 TMDS181、如果过多的4.7uF、请保留一个、然后将其余部分替换为0.1uF ->我会将电路修改为 NC
    • FPGA 输入需要交流耦合、但 TMDS181输出需要3.3V 共模电压、因此需要使用外部50 Ω 端接至3.3V 来设置 CM。但50 Ω 端接和 FGPA 输入端接可实现双端接、从而切断输出信号振幅。 可能需要调整 TMDS181输出摆幅以补偿-->我们电路 TMDS181 TMDS 49.9OHM 上拉3.3V-->交流电容-->输入 FPGA MGT 组。
    • 在 TMDS181与 FPGA 之间、有一 个使用交流电容隔离直流的特性、我们认为不会有"创建双端接"的条件。 谢谢^^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh 

    • 对于 DP159和 TMDS181、如果过多的4.7uF、请保留一个、然后将 REST 替换为0.1uF --> 会将某些4.7uF 修改为0.1uF。 非常感谢^^
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、

    在 TMDS181上,DDC_SDA/SCL 上的40.2k 上拉超出 HDMI 规范,需要使用47k +/-10%-->我们参考 Xilinx EVB 设置为40.2K 欧姆

    根据 HDMI 规范、您需要在 DDC 线路上连接一个47k 欧姆的电阻器:

    我们无法看到 Xilinx 在内部这些引脚上的作用、因此请咨询它们、确认它们的参考设计符合规格。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 在 TMDS181与 FPGA 之间、有一 个使用交流电容隔离直流的特性、我们认为不会有"创建双端接"的条件。 谢谢^^
    [/报价]

    您仍需要对 FPGA 和输出之间的终端进行数学计算以减少反射。 可能需要根据 FPGA 的内部终端进行调优

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FPGA 输入需要交流耦合、但 TMDS181输出需要3.3V 共模电压、因此使用外部50 Ω 端接来设置 CM。但50 Ω 端接和 FGPA 输入端接产生双端接、从而切断输出信号振幅。 可能需要调整 TMDS181输出摆幅以补偿-->我们电路 TMDS181 TMDS 49.9OHM 上拉3.3V-->交流电容-->输入 FPGA MGT 组。

    本文指的是上面的图1:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、最好使用直流耦合 HDMI 信号来简化 系统并减少 BOM 所需的电容器数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh 

    下面是 Xilinx Demo EVB
    我们已经进入了其他项目验证。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 FPGA 团队有以下回应:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wesley、

    根据提供的信息、似乎已解决双端接和 DDC 上拉电阻。 如果您在结束时还需要其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vishesh

    非常感谢您的详细确认.

    请关闭此问题。

    非常感谢^^