This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:电位计显示时 SN75LVDS82异常...

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82, SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330481/sn75lvds82-sn75lvds82-abnormal-while-pot-display

器件型号:SN75LVDS82
主题中讨论的其他器件: SN75LVDS83B

大家好、

我的客户使用 SN75LVDS82与 I 相连接。 MX8和 HAS 出现噪音异常显示问题。

他们的原始设计为:

GPU (AMD LX800)(TTL-DRGB-24位) -> TI SN75LVDS83B ->[LVDS]-> TI SN75LVDS82 -> TTL TFT 面板、工作正常。

但是、由于 AMD LX800将会停产、因此他们将改为 i。 支持 LVDS 输出的 MX8。

GPU (I. MX8)(LVDS)-> TI SN75LVDS82 -> TTL TFT 面板  

 此连接现在出现问题。

他们发现 LVDS 信号电平不同。

一.30. MX8:

SN75LVDS82:

这可能是根本原因吗?

如果需要、您会建议使用什么其他解决方案与 i.MX8连接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    这可能是问题的一部分。 客户是否发现采用新设计的多个系统上存在此异常显示问题? 异常显示是在通电后出现还是随着时间推移出现?

    此外、客户让  SN75LVDS83B 发送器掉电的原因有哪些? 您能否分享客户设计的应用要求(如 pclk、分辨率、引脚数等)

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL/VIH 规格不描述 LVDS 输入。 i.mx 8和 SN75LVDS82彼此兼容;这一点在本主题中进行了讨论: SN75LVDS82:LVDS

    它还说:

    点有时是与电源相关的东西(或电源上的噪声)的副产物。 请通过探测电源轨来检查电源是否正常工作。