您好!
我来确认哪些信息是正确的。
根据数据表(修订版 G)、对于 strap 配置、您将按如下所示进行描述。
但是、根据 EVM 的原理图(https://www.ti.com/jp/lit/ug/snlu262a/snlu262a.pdf)、"2.49k"欧姆似乎用于执行 PD (下拉)。
根据上面的数据表信息、我认为在这个情况下应该使用"1.5k 欧姆"。 不过、EVM 显示出位置。
问题1: 哪一个是正确的?
此外、对于 EVM、似乎已将"增强模式"设置为默认模式。 (此引脚处于"悬空"状态。)
因此、PHY 地址的默认值为"000"。 不过、您可以将这些引脚设置为 PD、即使这些引脚的状态似乎是内部下拉。
问题2. 为什么要为这些引脚添加外部下拉电阻器?
此致、