This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:PD STARP/PU 设置

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1331667/dp83826i-starp-pd-pu-setting

器件型号:DP83826I

您好!

我来确认哪些信息是正确的。
根据数据表(修订版 G)、对于 strap 配置、您将按如下所示进行描述。  


但是、根据 EVM 的原理图(https://www.ti.com/jp/lit/ug/snlu262a/snlu262a.pdf)、"2.49k"欧姆似乎用于执行 PD (下拉)。
根据上面的数据表信息、我认为在这个情况下应该使用"1.5k 欧姆"。 不过、EVM 显示出位置。
问题1: 哪一个是正确的?

此外、对于 EVM、似乎已将"增强模式"设置为默认模式。 (此引脚处于"悬空"状态。)


因此、PHY 地址的默认值为"000"。 不过、您可以将这些引脚设置为 PD、即使这些引脚的状态似乎是内部下拉。
问题2. 为什么要为这些引脚添加外部下拉电阻器?



此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    Q1:信任数据表值。 该 EVM 是在 PHY 的开发早期阶段开发的、未反映新的经验教训。

    Q2:您是正确的、这些引脚的默认状态是所有 PD、但这些引脚上有外部 PD。  内部 PD 是"弱"的、并添加外部 PD 作为冗余、以保证引脚状态为低电平。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alvaro-San、

    对于 Q1、我明白了。

    对于 Q2,是否建议添加外部 PD? 或者,目前没有此类说明,但您是否计划向数据表添加类似的通知?

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryuuichi:

    作为一般经验法则、如果该引脚悬空、则无需连接外部自举电阻器即可确认其默认状态。 但是、如果该引脚连接到其他器件、添加外部搭接电阻器可确保我们将 PHY 设置为正确的模式。

    此致、

    阿尔瓦罗