请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MAX232E 主题中讨论的其他器件: MAX3232E、 MAX3232
客户需要适用于 MAX232E 的 IBIS 模型。
我们可以看到有一个适用于 MAX3232E 的模型。
在 MAX232E 模型的 LEU 中使用 MAX3232E IBIS 模型是否准确?
如果没有、我们可以获取 MAX232E 的 IBIS 模型吗?
您是否有其他模型建议可以正常工作?
谢谢!
-Steve