Other Parts Discussed in Thread: MAX232E, MAX3232E, MAX3232
主题中讨论的其他器件: MAX3232E、 MAX3232
客户需要适用于 MAX232E 的 IBIS 模型。
我们可以看到有一个适用于 MAX3232E 的模型。
在 MAX232E 模型的 LEU 中使用 MAX3232E IBIS 模型是否准确?
如果没有、我们可以获取 MAX232E 的 IBIS 模型吗?
您是否有其他模型建议可以正常工作?
谢谢!
-Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MAX232E, MAX3232E, MAX3232
客户需要适用于 MAX232E 的 IBIS 模型。
我们可以看到有一个适用于 MAX3232E 的模型。
在 MAX232E 模型的 LEU 中使用 MAX3232E IBIS 模型是否准确?
如果没有、我们可以获取 MAX232E 的 IBIS 模型吗?
您是否有其他模型建议可以正常工作?
谢谢!
-Steve
Steve、您好!
电缆侧驱动器会略有不同。
MAX232E 的输出在 DOUT 到+/-7V 的摆幅较大、而 MAX3232E 的 DOUT 摆幅为+/-5V。
我看过几个250kbps RS232器件、但没有看到它们有适合它们的 IBIS 模型。 似乎我们一般不会为这些器件建立 IBIS 模型。 有人告诉我它们通常不会完成的一个原因是 IBIS 模型不能对器件的行为进行准确建模。
-鲍比