This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232E:IBIS 建模

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX232E, MAX3232E, MAX3232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330357/max232e-ibis-modelling

器件型号:MAX232E
主题中讨论的其他器件: MAX3232EMAX3232

客户需要适用于 MAX232E 的 IBIS 模型。

我们可以看到有一个适用于 MAX3232E 的模型。

在 MAX232E 模型的 LEU 中使用 MAX3232E IBIS 模型是否准确?

如果没有、我们可以获取 MAX232E 的 IBIS 模型吗?   

您是否有其他模型建议可以正常工作?

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    电缆侧驱动器会略有不同。  

    MAX232E 的输出在 DOUT 到+/-7V 的摆幅较大、而 MAX3232E 的 DOUT 摆幅为+/-5V。  

    我看过几个250kbps RS232器件、但没有看到它们有适合它们的 IBIS 模型。 似乎我们一般不会为这些器件建立 IBIS 模型。 有人告诉我它们通常不会完成的一个原因是 IBIS 模型不能对器件的行为进行准确建模。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby 您好、

    我们正在专门查找 CMOS/TTL 驱动器的 IBIS 模型(ROT/DIN)。

    谢谢!

    -加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    在这种情况下、MAX3232 IBIS 模型应该适用于 CMOS/TTL。 请继续使用它作为替代。

    -鲍比