This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:分离10G TH

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1330010/ds100mb203-split-10g-eth

器件型号:DS100MB203

您好!

在我们的应用中、我们必须将一个10G 以太网连接(我们选择的是10GBASE-KR 或10GBASE-R)从一个端口拆分到两个客户端。

我们正在探索使用  DS100MB203SQ 的可能性。 特别是使用扇出缓冲器侧来拆分 TX (发送器侧)并使用多路复用器用于 RX (发送器侧)、如下图所示。

由于一次只有一个客户端同时连接了 TX/Rx、是否两个客户端都能够接收数据?

使用 KR、我担心自动协商功能和链路训练。 10GBASE-R 或许更好吗?

感谢您的帮助


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一般而言、10G-R 比10G-KR 更容易实现、因为使和 LT 正常运行无需调试。

    根据您提供的系统说明、我认为10G-KR 理论上可以起作用。 由于一次只能有一个客户端处于活动状态、因此我认为、尽管存在扇出、端口与活动客户端之间的和 LT 应该工作。 当您切换哪个客户端处于活动状态时、我预计会有一个链路断开周期、并且设备将需要重新协商。

    该系统预计有多大的插入损耗? 我们建议 DS100MB203的输入至少为8dB IL、用于10G-KR 应用。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucas:

    感谢您的回答。 在您看来、TX 已断开连接的客户端能否接收数据包?

    可能使用10G-R?

    谢谢!

    朱塞佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    在物理层级别,可以将 DS100MB203配置为同时向两个客户端发送数据包。  具有断开连接的 TX 的客户端应该可以接收带有10G-R 的数据包。

    我不确定客户端 MAC 是否有与链路伙伴建立 TX 连接以建立以太网链路状态的任何要求、尽管只要禁用了和 LT (即10G-R)、这似乎就不是一项要求。

    Cisco 的本文档似乎支持单向以太网是一个有效的配置。

    https://www.cisco.com/c/en/us/td docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/interfaces/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-interfaces-configuration-guide-93x/m-n9000-configuring-unional-ethernet.pdf

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的回答。 我会做一些试验。

    美好的一天

    朱塞佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giuseppe:

    好的、如果您有任何后续问题、请告知我们。

    此致!

    卢卡斯