Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1, LMK6C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TC813R-Q1 主题中讨论的其他器件: LMK6C
您好!
在 RMII 从模式下使用 DP83TC813R-Q1时、建议是否使用50MHz 振荡器? 我正在了解 TI 的 LMK6CE05000CDLF -这是一个不错的选择吗? 如果可以、是否有汽车版的 LMK6C 振荡器系列?
感谢您发送编修。