This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:适用于 RMII 从模式的50MHz CMOS 级振荡器

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1, LMK6C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332144/dp83tc813r-q1-50mhz-cmos-level-oscillator-for-rmii-slave-mode

器件型号:DP83TC813R-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK6C

您好!

 在 RMII 从模式下使用 DP83TC813R-Q1时、建议是否使用50MHz 振荡器?  我正在了解 TI 的 LMK6CE05000CDLF -这是一个不错的选择吗?  如果可以、是否有汽车版的 LMK6C 振荡器系列?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    我们不推荐使用特别的振荡器。 只要振荡器满足我们的数据表中提到的要求、它就可以与我们的 PHY 一起工作(单击图片可以查看更清晰的版本):

    如果您对  LMK6C 振荡器规格有疑问、可在  DCC-CTS 论坛组中发帖。

    此致、

    梅利萨