This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:对 RGMII 输出引脚的可变输出阻抗设置进行仿真

Guru**** 1555250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333964/dp83867ir-simulate-variable-output-impedance-settings-for-rgmii-output-pins

器件型号:DP83867IR

该 PHY 有一个寄存器、用于在35至70欧姆之间调整其 RGMII 输出的输出阻抗。  我们希望在不同的输出阻抗设置下进行仿真。  然而,所提供的 IBIS 模型有一个 RGMII 输出引脚的模型( GPIO_3p3 ),似乎无法对其进行更改。   

  1. IBIS 模型是否可以根据不同的输出阻抗设置对其进行调整?
  2. 如果不是、那么创建模型的输出阻抗是多少?  50欧姆?
  3.  对于如何进行仿真以估算输出阻抗变化有何建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在文件中没有此功能进行仿真。 它是为标称50欧姆信号创建的。 遗憾的是、没有直接的方法来推测阻抗变化。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。