请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 该 PHY 有一个寄存器、用于在35至70欧姆之间调整其 RGMII 输出的输出阻抗。 我们希望在不同的输出阻抗设置下进行仿真。 然而,所提供的 IBIS 模型有一个 RGMII 输出引脚的模型( GPIO_3p3 ),似乎无法对其进行更改。
- IBIS 模型是否可以根据不同的输出阻抗设置对其进行调整?
- 如果不是、那么创建模型的输出阻抗是多少? 50欧姆?
- 对于如何进行仿真以估算输出阻抗变化有何建议?
谢谢!