This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:I2C 总线上升将花费很长时间

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333349/tca9617b-i2-bus-the-rising-will-take-very-long-time

器件型号:TCA9617B

您好  

我们的客户随机强调 I2C 读取/写入错误
作为我们的测量波形、我们发现
上升将需要很长的时间,i2c 可能捕获值数据
你有什么建议可以改进吗?

[原理图连接]
MCU (3.3V)>PU 1K Ω 至3.3V -> LAN 开关和 TCA9617 A 侧(3.3V)
TCA9617 B 侧(5V)->将1K Ω 高电平拉至5V ->超级电容器控制器(5V)

[I2C 速度] 400K

[波形为连接]
绿色波形为3.3V_I2C_SDA)
黄色波形为3.3V_I2C_SCL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这似乎是一个上升时间问题。 尝试将 MCU 侧的1k 上拉电阻更改为更大的值、如2.7千欧。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    抱歉复查了双错、但检查示波器、好像此器件遇到了-2V 左右的负电压。 是这样、还是我读取 o 示波器上的参考数据不正确?  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,泰勒
    感谢您的答复、请参阅以下内容

    这似乎是一个上升时间问题。 尝试将 MCU 侧的1k 上拉电阻更改为更大的值、如2.7千欧。
    -->我们有1K 上拉电阻器在 MCU 侧附近,请参考所附文件,你建议增量电阻值吗?
    如果从1K 增加到2.7K、上升时间将变为 FAST ?

    从示波器上看、看起来该器件经历了-2V 左右的负电压。 情况是这样、还是我读取 o 示波器 incorrectl 上的参考
    -->我想你是对的,我们需要双重确认, 波形的电压是奇怪的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    对不起,我的解释是倒退的。 1K 上拉电阻可缩短上升时间、但会增加 VOL。 较大的上拉电阻器(即较大的电阻)将增加上升时间并降低总体 VOL。  

    如果从1K 增加到2.7K,则上升时间将变为 FAST ?

    上升时间会变得更慢。  

    [报价 userid="272654" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333349/tca9617b-i2-bus-the-rising-will-take-very-long-time/5078940 #5078940"-->我认为你是对的,我们需要再次确认, 波形的电压很奇怪

    请告诉我您对此有何发现。  

    SDA 波形上的电压看起来具有更大的上拉电阻器和/或驱动器的弱下拉强度的组合。 我们能否确认1k Ω 上拉电阻器是 SDA 上唯一的上拉电阻器?  

    此致、

    泰勒