您好
我们的客户随机强调 I2C 读取/写入错误
作为我们的测量波形、我们发现
上升将需要很长的时间,i2c 可能捕获值数据
你有什么建议可以改进吗?
[原理图连接]
MCU (3.3V)>PU 1K Ω 至3.3V -> LAN 开关和 TCA9617 A 侧(3.3V)
TCA9617 B 侧(5V)->将1K Ω 高电平拉至5V ->超级电容器控制器(5V)
[I2C 速度] 400K
[波形为连接]
绿色波形为3.3V_I2C_SDA)
黄色波形为3.3V_I2C_SCL