This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:Rx 引脚上的回波。

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, THVD1400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1333682/thvd1406-echo-on-the-rx-pin

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1400

我正在使用 THVD1406自动方向控制功能。 SHDN 和 RE 连接、两个引脚都上拉至 VCC (3V3)。UART RX 也通过10k 电阻器上拉至3V3 (在此原理图中不可见)

问题是、为了与 MAX13487兼容、我对芯片电源使用5V 电压、对逻辑侧使用3V3电压。 但我使用3V3电源电压进行了测试、问题仍然存在。

我的期望是它与标准收发器类似-当 TX 处于活动状态、接收器处于非活动状态、并且我们不会接收到我们在 TX 引脚上发送的内容的回波。

但在本例中、Rx 上总是在约6 us 后收到回波。 (波特率为38400)。

编辑:1. 黄色- RX、蓝色- TX

此外、AB 上的信号"很奇怪"... 高电平位被正确驱动、但低电平位在非完整周期内被驱动。 这适用于我的接收器器件、但似乎不稳定。

编辑:黄色- A 与 B

是否有办法消除 Rx 引脚上的此类回波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THVD1406和 MAX13487E 的工作方式相同。

    表8-2说明、当/RE 为高电平时、您仅在外部器件驱动总线时才会看到 R 上为低电平。 请准确指定与哪个引脚对应的波形。

    只在很短的时间内驱动高数据输入;这是自动方向函数正常工作所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色- RX、蓝色- TX

    黄色- A 与 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krzysztof:

    您看到的这种回声行为在数据表中有所提及、并且是器件工作方式的一部分(请参阅下图)。

    正如克莱门先生所指出的,这种行为与设备的自动方向控制功能相关联。  

    THVD1400与没有自动方向控制功能的器件类似、这将消除在#RE 引脚保持高电平或保持悬空时看到的回波。 请参阅 THVD1400数据表中的表7-2。

    此外、AB 上的信号"很奇怪"... 高电平位被正确驱动、但低电平位在非完整周期内被驱动。 这适用于我的接收器器件、但似乎不稳定。

    编辑:黄色- A 与 B

    [/报价]

    您可以在同一示波器上叠加 TX 波形和 A-B 波形吗? 这将使比较周期更加容易一些。 这看起来像是差分信号在进入高阻态之前短时间内驱动为低电平。 在高阻态期间、差分接收器可能会将其视为正信号、因为 A-B 仍大于 V+阈值(看起来在空闲状态下具有正1V A-B 值)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 它看起来"它不是一个 bug、它是一个特性"。