主题中讨论的其他器件: THVD1400
我正在使用 THVD1406自动方向控制功能。 SHDN 和 RE 连接、两个引脚都上拉至 VCC (3V3)。UART RX 也通过10k 电阻器上拉至3V3 (在此原理图中不可见)
问题是、为了与 MAX13487兼容、我对芯片电源使用5V 电压、对逻辑侧使用3V3电压。 但我使用3V3电源电压进行了测试、问题仍然存在。

我的期望是它与标准收发器类似-当 TX 处于活动状态、接收器处于非活动状态、并且我们不会接收到我们在 TX 引脚上发送的内容的回波。
但在本例中、Rx 上总是在约6 us 后收到回波。 (波特率为38400)。
编辑:1. 黄色- RX、蓝色- TX

此外、AB 上的信号"很奇怪"... 高电平位被正确驱动、但低电平位在非完整周期内被驱动。 这适用于我的接收器器件、但似乎不稳定。
编辑:黄色- A 与 B

是否有办法消除 Rx 引脚上的此类回波?