This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:是否存在争用行为?

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335214/ds90lv804-behavior-with-contention

器件型号:DS90LV804

大家好、我将尝试评估主题行器件的几组 LVDS 输出之间的争用行为。  为了澄清这一点、我的意思是:

  • 两个独立的电路板、每个电路板均已安装 DS90LV804。
  • 每个电路板都有一个公共接地基准。
  • 一个板上的一组 OUT 引脚连接到另一个板上的一组 OUT 引脚、同时通电。

但是、我看到此器件的短路额定值为接地、此处的情况并非如此。  我认为两组 LVDS 驱动器输出之间的争用不会导致其中一个或另一个之间产生多于一个3.5mA 消耗、而链路显然将不能正常工作。  但我想针对此特定器件进行确认。  

我还要补充一点、这对于我们的设计来说不是正常的工作模式、但如果我们系统中的一组连接器不匹配、则可能会发生这种情况。  在我们目前的情况下、更改连接器引脚或连接器类型并不特别简单、因此我提出这个问题来评估不匹配的连接器的后果。  如果只是功能丧失、没有零件应力、我们可能会将设计保持原样、因为它易于修复。   

谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    了解如何使用 tri 状态功能。 三态缓冲器允许将多个逻辑器件连接到同一总线而不会造成损坏或丢失数据。  当总线上的器件想将一个信号驱动至高电平、而另外一个信号驱动至低电平时、就会出现竞争。 如果这些器件同时发送和接收数据、则可能会发生短路、前提是一个器件将高电平驱动至逻辑"1"(例如电源电压)、而另一个器件将低电平驱动至逻辑"0"(例如接地)。 在短路情况下、器件的额定绝对最大值为90 mA、但 tri 状态可用于隔离这些情况。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-感谢您的回复、虽然我同意 tri 状态有助于防止争用、但它不适用于此特定案例。   

    不过、您的响应意味着在 LVDS 的正常运行情况下(即驱动接收器的发送器)、将电流限制为3.5mA 的是接收器(而不是驱动器)。  是这样吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    您能告诉我是如何估算3.5 mA 的吗? TRI-STATE 功能是否有无法使用的原因?

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是如何到达3.5mA 的:我之所以提出3.5mA、是因为这是用于 LVDS 信令的电流源的值。  我在这里的想法是、如果电流源位于驱动器中、则可能两个彼此短路的驱动器产生的电流不会超过电流源可提供的电流。   

    在 tri 状态上: 我们不能使用 tri 状态、而是无法解决这个特定的问题。  引起我初始问题的担忧是有人在我们的系统中错配电缆、在系统通电并有人尝试操作之前、我们不会发现这种不匹配。  此时、这些器件不再处于 tri 状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    输出引脚被设计成输出引脚并被优化、所以不建议在有直接输入的情况下使用此器件。 该器件确实针对 ESD 之类的事件提供了一定程度的保护、但 该器件的唯一情况是输出短路电流。

    此致、Amy