Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804
大家好、我将尝试评估主题行器件的几组 LVDS 输出之间的争用行为。 为了澄清这一点、我的意思是:
- 两个独立的电路板、每个电路板均已安装 DS90LV804。
- 每个电路板都有一个公共接地基准。
- 一个板上的一组 OUT 引脚连接到另一个板上的一组 OUT 引脚、同时通电。
但是、我看到此器件的短路额定值为接地、此处的情况并非如此。 我认为两组 LVDS 驱动器输出之间的争用不会导致其中一个或另一个之间产生多于一个3.5mA 消耗、而链路显然将不能正常工作。 但我想针对此特定器件进行确认。
我还要补充一点、这对于我们的设计来说不是正常的工作模式、但如果我们系统中的一组连接器不匹配、则可能会发生这种情况。 在我们目前的情况下、更改连接器引脚或连接器类型并不特别简单、因此我提出这个问题来评估不匹配的连接器的后果。 如果只是功能丧失、没有零件应力、我们可能会将设计保持原样、因为它易于修复。
谢谢你。