This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:关于 DS90UB948的 oLDI 接口

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1334066/ds90ub948-q1-about-the-oldi-inerface-of-ds90ub948

器件型号:DS90UB948-Q1

您好、专家:

948具有两个 oLDI 接口、单路 oLDI 接口能够支持的最大分辨率是多少?

如果要支持1920*1200@60fps,则需要使用多少 oLDI 推理?

谢谢

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅数据表的建议运行条件。   1920*1200@60fps 的频率约为138MHz,因此您需要双链路来覆盖该频率。

    此致!

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

    开放式 LDI 规范呢? 为什么不将单个 oLDI 频率从96MHz 增加到138MHz?

    谢谢

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    根据 Open LDI 规范、单个器件可以支持160MHz、我的理解是否正确?

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     高速正向通道设计为由35位数据组成、其中包含 从串行器传输到解串器的 RGB 数据、同步信号、I2C、GPIO 和 I2S 音频、如下所示。

    948恢复 FPD-Link III 串行数据流、并生成驱动到 OpenLDI (LVDS)接口的视频数据。 在每像素18位或每像素24位的色深下、支持 OpenLDI 单链路和双链路。 请参阅948可以配置的数据路径配置模式。

    此致!

    约什