请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 您好、专家:
948具有两个 oLDI 接口、单路 oLDI 接口能够支持的最大分辨率是多少?
如果要支持1920*1200@60fps,则需要使用多少 oLDI 推理?
谢谢

此致、
大卫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
948具有两个 oLDI 接口、单路 oLDI 接口能够支持的最大分辨率是多少?
如果要支持1920*1200@60fps,则需要使用多少 oLDI 推理?
谢谢

此致、
大卫
尊敬的 David:
高速正向通道设计为由35位数据组成、其中包含 从串行器传输到解串器的 RGB 数据、同步信号、I2C、GPIO 和 I2S 音频、如下所示。

948恢复 FPD-Link III 串行数据流、并生成驱动到 OpenLDI (LVDS)接口的视频数据。 在每像素18位或每像素24位的色深下、支持 OpenLDI 单链路和双链路。 请参阅948可以配置的数据路径配置模式。 
此致!
约什