主题中讨论的其他器件: DS280MB810
您好
下面我们对 DS280DF810的寄存器设置有疑问、
根据 DS280DF810编程指南、我们可以看到 原始模式下的可调输出摆幅为7.43。
当我们在 重定时模式(CDR 启用)下将 REG_0x1A[7:6]=1和 REG_0x0D[0]=0更改为 REG_0x1A[7:6]=3和 REG_0x0D[0]=0时、
我们确认25G 通信误差减小了。
这些寄存器设置对 重定时模式(CDR 启用)非原始模式是否有效?
这些寄存器是改变带宽还是改变幅度以外的其他变化?
和
当我们使用 Raw 模式进行1G 通信时、能否告知我们是否有需要谨慎处理的寄存器?
谢谢
水 健治