This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:板载电容耦合 PHY

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83848C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1335314/dp83869hm-capacitive-coupling-phys-on-board

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83848CDP83869

我将以太网交换机紧密地连接到同一电路板上的 TI PHY (DP83869HMRGZT)、并计划使用电容耦合以在1000和100Mbps 下运行。

根据 TI 的 E2E 常见问题解答、应支持电容耦合: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265741/faq-ti-ethernet-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=capacitive%20coupling

我的问题:关于该常见问题解答、 在使用 DP83869HM 进行电容耦合时是否存在任何限制? 具体而言、当与广播的自动协商1000/100进行电容耦合(无需10BASE-T)时、DP83869HM 是否会正常工作?

我没有找到任何专门用于1000Mbps 电容耦合的 TI 文档。 该常见问题解答仅提及10/100并链接了有关 DP83848的应用手册、这是一个不同的仅限10/100的 PHY https://www.ti.com/lit/SNLA088A。 该条规定:"因此、建议将无变压器运行限制为强制100Mb/s 模式、且禁用自动协商"。

应用手册中关于强制100Mbps 的原因似乎是 10BASE-T 不会与电容耦合对称。

另一个 E2E 响应验证了 10/100自动协商可能会由于脉冲失真而出现 DP83848C 问题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104097/dp83848c-transformerless-capacitively-coupled-ethernet

Microchip 在关于以太网开关 电容耦合的指南中指出、 对于1000Mbps 的处理方式需要不同、"必须针对1000BASE-T 连接启用自动协商。 这与10BASE-T 和100BASE-TX 无变压器式连接不同、有时建议对无变压器式应用禁用自动协商。"

https://microchip.my.site.com/s/article/Capacitive-Coupling-for-Gigabit-Ethernet

所有这些使我相信1000BASE-T 和100BASE-TX 应该可以通过电容性耦合自动协商、但是10BASE-T 可能会 因非对称操作而出现电容耦合问题。 如果我错了,请告诉我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    DP83869PHY 能够支持电容耦合。 只有 DP83867PHY 不支持电容耦合。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    感谢您的答复。 我之前知道、它支持符合我的首个 E2E 链路的电容耦合。 但它是否支持所有运行情况下的电容耦合、包括1000Mbps 速度以及1000Mbps、100Mbps 和10Mbps 速度的自动协商?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    遗憾的是、我们还没有在1000mps 上测试电容耦合。

    从理论上讲、DP83869应支持所有运行情况。 但是、为了实现更好的 EMI、我们仍然建议使用变压器。

    --

    此致、

    林希尔曼