主题中讨论的其他器件: DP83848C、 DP83869
我将以太网交换机紧密地连接到同一电路板上的 TI PHY (DP83869HMRGZT)、并计划使用电容耦合以在1000和100Mbps 下运行。
根据 TI 的 E2E 常见问题解答、应支持电容耦合: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1265741/faq-ti-ethernet-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=capacitive%20coupling
我的问题:关于该常见问题解答、 在使用 DP83869HM 进行电容耦合时是否存在任何限制? 具体而言、当与广播的自动协商1000/100进行电容耦合(无需10BASE-T)时、DP83869HM 是否会正常工作?
我没有找到任何专门用于1000Mbps 电容耦合的 TI 文档。 该常见问题解答仅提及10/100并链接了有关 DP83848的应用手册、这是一个不同的仅限10/100的 PHY https://www.ti.com/lit/SNLA088A。 该条规定:"因此、建议将无变压器运行限制为强制100Mb/s 模式、且禁用自动协商"。
应用手册中关于强制100Mbps 的原因似乎是 10BASE-T 不会与电容耦合对称。
另一个 E2E 响应验证了 10/100自动协商可能会由于脉冲失真而出现 DP83848C 问题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1104097/dp83848c-transformerless-capacitively-coupled-ethernet
Microchip 在关于以太网开关 电容耦合的指南中指出、 对于1000Mbps 的处理方式需要不同、"必须针对1000BASE-T 连接启用自动协商。 这与10BASE-T 和100BASE-TX 无变压器式连接不同、有时建议对无变压器式应用禁用自动协商。"
https://microchip.my.site.com/s/article/Capacitive-Coupling-for-Gigabit-Ethernet
所有这些使我相信1000BASE-T 和100BASE-TX 应该可以通过电容性耦合自动协商、但是10BASE-T 可能会 因非对称操作而出现电容耦合问题。 如果我错了,请告诉我。
谢谢!