This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A-Q1:TCA9548ARGERQ1中的 I2C 低电压电平问题

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336369/tca9548a-q1-i2c-low-voltage-level-issue-in-tca9548argerq1

器件型号:TCA9548A-Q1

TCA9548ARGERQ1

您好!  

我已经在我们的几个项目中使用了 TCA9548ARGERQ1 I2C 开关。 我需要帮助以解决 I2C 中面临的两个问题、如下所述、

i)我发现、即使 TCA9548ARGERQ1 I2C 开关上没有连接负载。 对于 I2C SCL 和 SDA、VOL (低电压电平)不保持在0V。  

  我使用不同的上拉电阻值(1k、1.5k、4.7k 和10K)进行了检查 、但无法将 VOL 值降低到"0"、对于4.7k 上拉电阻、它保持在200mV。  请找到下面的参考图片。

   

   我无法在 TCA9548ARGERQ1数据表中找到原始参考图像。

   它 处于 器件的建议工作电压范围内(支持的最大 VOL 值为0.3*1.8=0.54V)、但我们想将该电压降低到"0V"?  

   请告诉我为什么这样做,并建议避免这种问题。

ii) 另一个问题是当与负载连接时、低电压电平切换、如下图所示。 在以下情况下、器件也正常工作。

  但我需要解决该问题。 在本例中、我们还检查了不同电阻值的问题、例如33欧姆(不工作)、1K、1.5K、4.7K、10K 和105K。 在上述所有情况下、会保持相同的行为。

  请帮助我解决这个问题。

   

谢谢,还有一个 issuei22fc

Sampath Burra.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sampath、

    不在 VOL 上一直到达0V 的情况并不少见、因为在被拉至低电平时、FET 上会有一些接地电阻。 但有趣的是、更改该值并不会改变该值。 只是为了确认一下、您是说上拉值根本不会影响 VOL? 我希望他们会稍微改变一下电压、但绝不会真正降到0V。

    说到第二点、它确实看起来像是有人在释放线之前暂时将线强拉至接地。 这可能与 I2C 信号如何与系统中的其他设备做出反应有关计时。  
    您是否有可以分享的原理图以便了解可能导致此问题的原因?  

    谢谢。
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.上拉电阻是负载。 使用开关时、所有已启用通道的上拉电阻器并行工作。 I²C 降低到0V。您可以尝试在电阻值较高的情况下(在所有总线段上)实现接近零、但这也可能需要降低 Δ I 速度。

    2.任何器件都可以将 I²C Ω 总线拉低;如果器件具有不同的驱动强度、或者多个器件碰巧同时拉低、您会得到不同的电压电平。