This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:有关 DS90UH948-Q1的问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337133/ds90uh948-q1-question-about-ds90uh948-q1

器件型号:DS90UH948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

您好:

1、UH949 (编码器)和 UH948 (解串器)具有以下寄存器集。 是否可以显示屏幕测试模式? 屏幕的开机时间已正确(屏幕可以进入自检模式)

uh949
{0X03、0Xda}、
{0X17、0X9e}、
{0X06、0X58}、
{0x0D、0x05}、
{0x0E、0x03}、
{0X54、0X00}、
{0x0F、0x05}、
{0X07、0X94}、
{0X08、0X94}、
{0X040X90}、
{0X040X80}、
{0X6,0X03}、
{0X67、0X0b}、
{0X6,0X1a}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X04}、
{0X67、0X84}、
{0X6,0X05}、
{0X67、0Xc8}、
{0X6,0X06}、
{0X67、0X53}、
{0X6,0X07}、
{0X67、0X80}、
{0X6,0X08}、
{0X67、0X87}、
{0X6,0X09}、
{0X67、0X43}、
{0X6,0X0a}、
{0X67、0X28}、
{0X6,0X0b}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X0c}、
{0X67、0X28}、
{0X6,0X0d}、
{0X67、0X08}、
{0X65、0X04}、
{0X64,093}、
{0X65、0X04}、
{0X64,033}、


uh948
{0X490X60}、
{0x1E、0X95}、
{0X490X62}、
{0X1d、0X11}、
{0X20、0X11}、
{0X21、0X11}、
{0X1a、0x01}、
{0X02、0x20}、
{0X29、0X80}、
{0x1E、0x05}、
{0X34、0X02}、
{0X1d、0x13}、
{0X34、0X01}、
{0X21、0X99}、
{0X20、0X19}、
{0X20、0X99}、

e2e.ti.com/.../Specification_A000_for_A000_TL156VFKS09_2D00_00_A000_0828.pdf

e2e.ti.com/.../TA8301B_5F00_V35_5F00_R00_5F00_V1_5F00_sch_2800_2024_2D00_02_2D00_05_2900_.pdf

2、这是屏幕参数,0x03至0x0c 1a 至0x02的配置是否符合 CLK 频率?

3、以下是根据屏幕规格参数进行配置的寄存器,0x1c 读取为0x3b

uh949
{0X03、0Xda}、
{0X17、0X9e}、
{0X06、0X58}、
{0x0D、0x05}、
{0x0E、0x03}、
{0X54、0X00}、
{0x0F、0x05}、
{0X07、0X94}、
{0X08、0X94}、
{0X040X90}、
{0X040X80}、
{0X6,0X03}、
{0X67、0X0c}、
{0X6,0X1a}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X04}、
{0X67、0Xca}、
{0X6,0X05}、
{0X67、0Xa7}、
{0X6,0X06}、
{0X67、0X45}、
{0X6,0X07}、
{0X67、0X80}、
{0X6,0X08}、
{0X67、0X87}、
{0X6,0X09}、
{0X67、0X43}、
{0X6,0X0a}、
{0X67、0X0f}、
{0X6,0X0b}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X0c}、
{0X67、0X0f}、
{0X6,0X0d}、
{0X67、0X08}、
{0X65、0X04}、
{0X64,093}、
{0X65、0X04}、
{0X64,033}、


uh948
{0X490X60}、
{0x1E、0X95}、
{0X490X62}、
{0X1d、0X11}、
{0X20、0X11}、
{0X21、0X11}、
{0X1a、0x01}、
{0X02、0x20}、
{0X29、0X80}、
{0x1E、0x05}、
{0X34、0X02}、
{0X1d、0x13}、
{0X34、0X01}、
{0X21、0X99}、
{0X20、0X19}、
{0X20、0X99}、

显示屏调试仍有一些问题,无法断开,请帮助检查,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    SER 和 DES 之间是否已建立锁定(应在 DES 侧进行检查)? 另外、在显示屏上可以看到什么? 是黑屏还是闪烁?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ben M ü:

    SER 和 DES 建立了锁定、0x1c 读取为0x3b、并且在监视器上看到具有背光的黑屏。

    客户 需要输入 testpattern display。

    请检查 寄存器配置并给出一些建议,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您能否发送949和948的寄存器转储? 客户是否已 尝试 使用 ALP 中的"图形发生器"选项卡从949生成 PATGEN?

    此致、

    G·阿巴尔卡