主题中讨论的其他器件:ALP
您好:
1、UH949 (编码器)和 UH948 (解串器)具有以下寄存器集。 是否可以显示屏幕测试模式? 屏幕的开机时间已正确(屏幕可以进入自检模式)
uh949
{0X03、0Xda}、
{0X17、0X9e}、
{0X06、0X58}、
{0x0D、0x05}、
{0x0E、0x03}、
{0X54、0X00}、
{0x0F、0x05}、
{0X07、0X94}、
{0X08、0X94}、
{0X040X90}、
{0X040X80}、
{0X6,0X03}、
{0X67、0X0b}、
{0X6,0X1a}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X04}、
{0X67、0X84}、
{0X6,0X05}、
{0X67、0Xc8}、
{0X6,0X06}、
{0X67、0X53}、
{0X6,0X07}、
{0X67、0X80}、
{0X6,0X08}、
{0X67、0X87}、
{0X6,0X09}、
{0X67、0X43}、
{0X6,0X0a}、
{0X67、0X28}、
{0X6,0X0b}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X0c}、
{0X67、0X28}、
{0X6,0X0d}、
{0X67、0X08}、
{0X65、0X04}、
{0X64,093}、
{0X65、0X04}、
{0X64,033}、
uh948
{0X490X60}、
{0x1E、0X95}、
{0X490X62}、
{0X1d、0X11}、
{0X20、0X11}、
{0X21、0X11}、
{0X1a、0x01}、
{0X02、0x20}、
{0X29、0X80}、
{0x1E、0x05}、
{0X34、0X02}、
{0X1d、0x13}、
{0X34、0X01}、
{0X21、0X99}、
{0X20、0X19}、
{0X20、0X99}、
e2e.ti.com/.../Specification_A000_for_A000_TL156VFKS09_2D00_00_A000_0828.pdf
e2e.ti.com/.../TA8301B_5F00_V35_5F00_R00_5F00_V1_5F00_sch_2800_2024_2D00_02_2D00_05_2900_.pdf
2、这是屏幕参数,0x03至0x0c 1a 至0x02的配置是否符合 CLK 频率?

3、以下是根据屏幕规格参数进行配置的寄存器,0x1c 读取为0x3b
uh949
{0X03、0Xda}、
{0X17、0X9e}、
{0X06、0X58}、
{0x0D、0x05}、
{0x0E、0x03}、
{0X54、0X00}、
{0x0F、0x05}、
{0X07、0X94}、
{0X08、0X94}、
{0X040X90}、
{0X040X80}、
{0X6,0X03}、
{0X67、0X0c}、
{0X6,0X1a}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X04}、
{0X67、0Xca}、
{0X6,0X05}、
{0X67、0Xa7}、
{0X6,0X06}、
{0X67、0X45}、
{0X6,0X07}、
{0X67、0X80}、
{0X6,0X08}、
{0X67、0X87}、
{0X6,0X09}、
{0X67、0X43}、
{0X6,0X0a}、
{0X67、0X0f}、
{0X6,0X0b}、
{0X67、0X02}、
{0X6,0X0c}、
{0X67、0X0f}、
{0X6,0X0d}、
{0X67、0X08}、
{0X65、0X04}、
{0X64,093}、
{0X65、0X04}、
{0X64,033}、
uh948
{0X490X60}、
{0x1E、0X95}、
{0X490X62}、
{0X1d、0X11}、
{0X20、0X11}、
{0X21、0X11}、
{0X1a、0x01}、
{0X02、0x20}、
{0X29、0X80}、
{0x1E、0x05}、
{0X34、0X02}、
{0X1d、0x13}、
{0X34、0X01}、
{0X21、0X99}、
{0X20、0X19}、
{0X20、0X99}、
显示屏调试仍有一些问题,无法断开,请帮助检查,谢谢!!!