This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:插入和拔下主机后设备 USB 枚举失败

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB542, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1315829/tusb8041-device-usb-enumeration-failed-after-plugging-and-unplugging-host

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB542TUSB522P

您好,先生

我们已经 在项目中使用了 TUSB8041解决方案,、 我们在 使用过程中发现了一个问题。

问题如下:

上图是系统方框图。

主机可插拔。

1.1V 和3.3V 电源始终开启。

器件的电源1~4始终开启。

拔出 Host 后、USB_VBUS 为低电平。

当插入 Host 时,USB_VBUS 为高电平,集线器开始工作,将枚举设备1~4。

问题如下:

在插入主机后、有时这些器件之一(器件1~4)可能无法枚举。

我们作了以下尝试,但问题尚未得到解决。

:1 μ A

删除 hub1、将主机直接连接到 hub2、设备枚举故障的情况仍然存在。

情形2:

使用 hub1的 PWRCTL 、而不是 hub 2的 USB_VBUS。器件枚举故障的情况仍然存在。

情形3:

使用 USB_VBUS 控制 hub2的功率。

当主机插入时、USB_VBUS 为高电平、Hub2的电源打开。

主机拔出后、USB_VBUS 为低电平、Hub2的电源关闭。

设备枚举故障的情况仍然存在。

 您能告诉我、设备枚举失败的原因是什么。

 

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      哪些设备连接到 Hub2,您能否发送所连接的 Hub 2和4设备的示意图?

      设备不枚举失败的频率。

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    器件为 Qualcomm QCS8550 电路板。

     通过电子邮件发送的集线器2和4器件原理图。

    NG 的概率为3%。

    为今天的尝试添加案例。

    情形4:

    器件1~4的电源由5V (USB VBUS)和12V (主电源)组成、它们始终处于打开状态。

    使用  USB_VBUS 控制器   件1~4的5V。

    当主机插入时、USB_VBUS 为高电平、器件1~4的电压为5V。

    主机拔出后、USB_VBUS 为低电平、器件的5V 1~4关闭。

    设备枚举故障的情况仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

       附件是 hub2的原理图审阅。

    e2e.ti.com/.../GTK_5F00_tusb8041_5F00_schematic-_5F00_review.pptx

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大脑:

    感谢您的答复。
    1. 所有 Tx 和 Rx 的交流耦合电容均 已 于2009年11月23日与您确认。
       Tx 和 Rx 电容器的原理图将通过电子邮件发送给您。
    2. TEST 引脚是一个内部下拉,如果它是 NC 的话它会有什么影响吗?
       
    3.设备电源使用 另一个单独的电源,集线器不给设备供电,电源开关和过流是 NC。
      USB_vbus0和 USB_vbus1适用于设备0-设备1 VBUS、但 它们不是来自集线器。
      器件1~4的主功率是 DC_12V、因此  USB_VBUS 的电流 非常低。
    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

       AC 值看起来不错。

       对于项目3:如果启用电源开关、集线器2的 USB_VBus (引脚48)可以控制 PWRCTLx。  每次连接到主机时、这将控制下行端口 Vbus。

       对于 TUSB542 EQ 和 DE 设置、如何获得这些设置?  

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian:í a

    1.设备 USB_VBUS 有其他功能,不能连接 HUB2的 PWRCTL。

      在 第4种情况中、我们曾尝试使用 USB_ VBUS 控制 5V (器件的 USB_VBUS)。 从结果可以看出、当 HUB2的 USB_VBUS 为高电平时、5V (设备的 USB_VBUS)变高、当 HUB2的 USB_VBUS 为低电平时、5V (设备的 USB_VBUS)变低。 在这种情况下、器件枚举故障的情况仍然存在。

    2.  EQ 和 DE 的设置 被估计,我们计划根据实际情况调整他们的值。 我们已向您发送此系统的 PCB 信号长度和 PCB 损耗信息、您是否具有 EQ 和 DE 的任何建议设置。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      对于 USB_Vbus,我的意思 是 USB_VBUS 可以控制集线器设备内部的 PWRCTL。 如果 USB_Vbus 关闭、则不能打开 PWRCTL。

      关于 EQ 和 DE

              均衡 德语 配置_A2 配置_B2 会议 A1 会议 B1
    542-主机 542-主机 200毫米 7.88英寸 3.1数据库 6dB 3.5db 浮点 浮点    
    542集线器 542集线器 160毫米 6.3英寸 2.5db 3dB 3.5db     低电平 浮点

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    请遵循您的建议,我们重新进行了试用,设备枚举失败的情况仍然存在。

    请查看我的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们已经找到 542-host 的建议设置为 CONF_A2-float、CONF_B2-float。

    但使用此设置将使操作系统变为1.1V、另一操作系统设为0.9V。

    将 CONF_A2设置 为浮点并将 CONF_B2设置为高电平?会更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      您可以 将 CONF_A2设置 为浮动并将 CONF_B2设置为高电平以将 OS 保持在0.9V。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      那么、哪一项对于主板是正确的? TU*Sb1002A 或 TUSB522p?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      这是 TUSB522p 的 EQ/DE 设置。 我需要主板的原理图、以确定它是 EQ1还是 EQ2

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    TUSB522p 为 correct.please、请参见日期为2024.01.29的电子邮件。

    原理图已发送至您的电子邮件。
    请帮助我们确认 ER/DE 的设置。
    此外、您是否对 USB 枚举故障的问题有任何其他见解?
    目前、调整 EQ 和 DE 的设置无法解决这个问题。
    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡思凯勒:

      这是 TUDB522p 的 EQ/DE 设置。

     主要 问题可能是下行端口 VBUS 不受 PWRCTL 控制、PWRCTL 可能会受到 USB_VBUS 引脚的影响

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们测试了设备1~4的重复加电和断电的情况。

    中板上的集线器和主板2上的集线器始终处于打开状态。

    当设备1~4断电时、DC_12V 和 USB_VBUS (5V 器件)被拉低。

    当设备1~4上电时、DC_12V 和 USB_VBUS (5V 器件)被拉高。

    器件枚举故障仍然存在、 USB 枚举的故障似乎与 USB_ VBUS 没有直接关系。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      它在同一个端口或不同端口上是否始终失败?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    失败的 PROT 是随机的。

    几乎所有 PROT 都出现了故障、故障次数是平均值。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    关于测试引脚。

    在我们的原理图中、 它是浮动 的、但在1月24日的回复中、TEST 引脚应接地。

    在数据表中、TEST 引脚是内部下拉电阻。 如果它是浮动的、它会产生任何影响吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

       由于有内部下拉电阻,如果 TEST 引脚悬空,应该可以。  

       对于这4个器件、您是否也连接了 USB2信号?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    USB 2.0信号已连接。

    当 USB 枚举失败时、这些设备不会被枚举为 USB 2.0设备。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      如果失败、那么同一个端口的 USB3和 USB2都失败了? 器件1至4是否有上电顺序要求?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    USB 2.0和 USB 3.0信号均连接。

    正常情况下、这些设备将被枚举为 USB 3.0设备。

    枚举失败时、NG 设备未被枚举为 USB 3.0设备、也 由于 USB 3.0通信故障而未被枚举为 USB 2.0设备。

    设备对上电顺序有要求、当设备上电时、需要在5V 之前通过12V 电源供电。

    当出现 NG 时、未发现器件的上电序列有异常、并且器件处于 NORMAL 启动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

      我们能否获得该器件的用户手册?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

     主板1和中间板上 USB3.0的电线长度已更改。 您能帮助我们检查是否仍然可以使用 TUSB522的设置?

    更新后的文件已发送至您的电子邮件。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Skyler:

     我在主板1上看到了布线长度变化、 在中板上进行了哪些更改?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于项目已停止、TT 已关闭。

    此致

    布赖恩