Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB542, TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB542、 TUSB522P
您好,先生
我们已经 在项目中使用了 TUSB8041解决方案,、 我们在 使用过程中发现了一个问题。
问题如下:

上图是系统方框图。
主机可插拔。
1.1V 和3.3V 电源始终开启。
器件的电源1~4始终开启。
拔出 Host 后、USB_VBUS 为低电平。
当插入 Host 时,USB_VBUS 为高电平,集线器开始工作,将枚举设备1~4。
问题如下:
在插入主机后、有时这些器件之一(器件1~4)可能无法枚举。
我们作了以下尝试,但问题尚未得到解决。
:1 μ A

删除 hub1、将主机直接连接到 hub2、设备枚举故障的情况仍然存在。
情形2:

使用 hub1的 PWRCTL 、而不是 hub 2的 USB_VBUS。器件枚举故障的情况仍然存在。
情形3:

使用 USB_VBUS 控制 hub2的功率。
当主机插入时、USB_VBUS 为高电平、Hub2的电源打开。
主机拔出后、USB_VBUS 为低电平、Hub2的电源关闭。
设备枚举故障的情况仍然存在。
您能告诉我、设备枚举失败的原因是什么。
谢谢、此致。