This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:查找适用于汽车应用的 DP 转接驱动器

Guru**** 2584505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141, TUSB501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1337488/sn65dp141-looking-for-a-dp-redriver-for-automotive-application

器件型号:SN65DP141
主题中讨论的其他器件: TUSB501-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找适用于汽车应用的 DP 转接驱动器。

我找到 SN65DP141、但它属于工业级。

我还找到了 TUSB501-Q1、但它用于 USB 3.0转接驱动器。 是否可以将其用于 DP 通信线路?

或者、您能否推荐适用于汽车的 DP 转接驱动器?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有适合汽车的 DP 转接驱动器。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡斯

    这是用于 DP 拉电流应用还是 DP 灌电流应用?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    该应用程序是 USB 充电盒为汽车(+ DP 镜像). 我认为这是源代码应用。

    此致、

    蔡斯