Other Parts Discussed in Thread: TUSB501-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP141 主题中讨论的其他器件: TUSB501-Q1
尊敬的 TI 专家:
我的客户正在寻找适用于汽车应用的 DP 转接驱动器。
我找到 SN65DP141、但它属于工业级。
我还找到了 TUSB501-Q1、但它用于 USB 3.0转接驱动器。 是否可以将其用于 DP 通信线路?
或者、您能否推荐适用于汽车的 DP 转接驱动器?
此致、
蔡斯