This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S716-Q1:TPD3S716QDBQRQ1

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339173/tpd3s716-q1-tpd3s716qdbqrq1

器件型号:TPD3S716-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

您好、应用团队:

  我的客户在适用于 USB 上行和下行端口应用的2x TPD3S716QDBQRQ1中拥有设计。  

您能帮忙审阅原理图并提供审阅建议吗?  

谢谢!  

  e2e.ti.com/.../USB_5F00_TUSB4020BI_5F00_Schemaitc.pdf

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    以下是我这次审查的结果:

    1. VBUS_CON 引脚中的降额电容必须至少为1uF。  这通常在 Vbus 上满足4.7uF 电容器的要求、

    2.  在引脚中 VIN 的降额电容必须至少为1uF。  这通常在 Vbus 上满足4.7uF 电容器的要求、

     原理图 在 ESD+/ESD- VD 线路上具有 VD 二极管。  只有在需要8kV 以上 IEC 接触 ESD 保护时才需要使用这些保护

    4. 原理图具有峰值电感 L0502、L0501、L0505、L0504、没有接地匹配的电容器封装。  省略这些电容器将限制您调整 USB 线路以实现信号完整性

    前2项必须更正、第3项和第4项是对潜在系统改进的建议。

    此致、

    卡盘