Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33
您好!
我们将 SN65HVD33用于 RS232接口、终端客户反馈给我们的是超过10个损坏、并且 A/B/Z/ Y 与 GND 短路、
我们想知道如何测试以下亮点 V (TRAS)、我们可以选择 TVS、是否有任何促进测试 设备或 机构、谢谢?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
章、
数据表显示该测试是通过以下方式完成的:在 A/B/Y/Z 引脚中驱动+/-50V 电压进入100欧姆电阻、持续15us、上升和下降时间为100ns (图8-13)。
对于钳位、您应尝试将引脚钳制在数据表中规定的绝对最大额定值以下(A、B、Y、Z 的最大值为14V)。 这可以保证器件在低于该值时不会损坏。
不过、您可能需要与您的客户核实、他们是否知道他们究竟损坏了器件? 他们是将器件短接至高压源、还是怀疑损坏来自 ESD? 如果答案是 ESD、则可能需要使用 ESD 二极管。 如果它们将其短接到50V 电源轨、则改用可以承受70V 故障的 RS485器件可能更有意义。
-鲍比