This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:SN65HVD33的测试问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1338078/sn65hvd33-test-issue-for-sn65hvd33

器件型号:SN65HVD33

您好!

我们将 SN65HVD33用于 RS232接口、终端客户反馈给我们的是超过10个损坏、并且 A/B/Z/ Y 与 GND 短路、

我们想知道如何测试以下亮点 V (TRAS)、我们可以选择 TVS、是否有任何促进测试 设备或 机构、谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要 TVS 二极管、这些二极管可以处理瞬变的能量、并将电压钳制到低于限值的某个值。

    您知道瞬变的来源吗? 如果未通过100 Ω 连接(并且电流不受其他机制限制)、则必须使用−9/14V 的下限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持、

    BTW、参考设计为 CDSOT23-SM712、但"最大钳位电压@ IPP = 17A"为26V、SN65HVD33任何总线引脚(A、B、Y、Z)的电压为-9V 至14V  、因此请告知为什么选择 CDSOT23-SM712实现浪涌保护、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    此主题已向 TI 指派了一名专家、将由业务结束2024年03月19日 CST 进行回复。

    感谢 Clemens 的帮助、感谢您的耐心 Zhang。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忽略了直流电压的14V 限值。 我怀疑任何瞬态的限值更高、100 Ω 测试条件实际上模拟了实际瞬态的特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    因此、请建议如何测量最大  SN65HVD33的浪涌电压、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    章、

    数据表显示该测试是通过以下方式完成的:在 A/B/Y/Z 引脚中驱动+/-50V 电压进入100欧姆电阻、持续15us、上升和下降时间为100ns (图8-13)。

    对于钳位、您应尝试将引脚钳制在数据表中规定的绝对最大额定值以下(A、B、Y、Z 的最大值为14V)。 这可以保证器件在低于该值时不会损坏。  

    不过、您可能需要与您的客户核实、他们是否知道他们究竟损坏了器件? 他们是将器件短接至高压源、还是怀疑损坏来自 ESD? 如果答案是 ESD、则可能需要使用 ESD 二极管。 如果它们将其短接到50V 电源轨、则改用可以承受70V 故障的 RS485器件可能更有意义。  

    -鲍比