请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1039-Q1 您好!
我们的客户正在寻找这样的 TLIN。 您能否推荐该器件?
材料类型:
具有本地和远程唤醒功能的 L IN 收发器
物料描述:
线
IC_10 21_40 125°C。
兼容
LIN 标准 LIN 2.x。
,SAE J2602 ISO 17987 4
最大 LIN 速度20kbps
Vlin≥±40V。
VBAT 电源电压≥4.5 40V、最大值 可承受0.3 ~+ 40 V 的压力。
IBAT 电源电流≤22 uA
睡眠模式 V LIN = V WAKE_N V BAT;V TXD = 0V;V SLP_n = 0V。
VCC 电源电压≥4.5~5.5V、
最大值 耐压:0.3 ~+ 6V
VTXD 高阈值最小值≥2V、
低阈值≤0.8V (最大值)、
最大值 耐压:0.3 ~+ 6V
LIN、W ake_N、V BAT 引脚上的 VESD≥±6kV IEC 61000 4 2
AEC Q100
谢谢。
于浩