This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1039-Q1:Tlin 推荐

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339489/tlin1039-q1-tlin-recommend

器件型号:TLIN1039-Q1

您好!

我们的客户正在寻找这样的 TLIN。 您能否推荐该器件?

材料类型:
具有本地和远程唤醒功能的 L IN 收发器
物料描述:
线
IC_10 21_40 125°C。
兼容
LIN 标准 LIN 2.x。
,SAE J2602 ISO 17987 4
最大 LIN 速度20kbps
Vlin≥±40V。
VBAT 电源电压≥4.5 40V、最大值 可承受0.3 ~+ 40 V 的压力。
IBAT 电源电流≤22 uA
睡眠模式 V LIN = V WAKE_N V BAT;V TXD = 0V;V SLP_n = 0V。
VCC 电源电压≥4.5~5.5V、
最大值 耐压:0.3 ~+ 6V
VTXD 高阈值最小值≥2V、
低阈值≤0.8V (最大值)、
最大值 耐压:0.3 ~+ 6V
LIN、W ake_N、V BAT 引脚上的 VESD≥±6kV IEC 61000 4 2
AEC Q100

谢谢。

于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我们已为此主题分配了一位主题专家。 他们应该很快回复给您。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    我们的壁橱器件是 TLIN1028、但是它没有指定的唤醒引脚。 它使用 EN 引脚进行本地唤醒。

    否则、将全部满足上述要求。

    此致、

    肖恩