This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:适用于光纤网络单元上 FPGA 的重定时器

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS125DF1610, DS100MB203, DS250DF230, USB2ANY, DS125DF111EVM, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1327814/ds125df111-retimer-for-fpga-at-optical-network-unit

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS125DF1610DS100MB203DS250DF230USB2ANY、、 DS125MB203

团队、您好!

目前、光学模块 ONU 直接连接到 FPGA 的 SerDes 接口、

但光学敏感度只能测量到-31.5dBm (不合格)、需要达到-33dBm。
我想使用 DS125DF111SQ、但我不知道我是否可以使用它、我应该注意什么?

FPGA 型号: MPF100T-FCG484E,实际上 FPGA 无法捕捉到10E-3的误差,系统需要被重定时器芯片整形。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DS125DF111将会收到的电信号、您有什么信息或测量值吗?  DS125DF111 CTLE 可在6.25GHz 时应用高达33dB 的升压、但这旨在均衡 PCB 通道。

    ONU 的信号损失是否会与 PCB 通道类似、因为信号的高频分量会衰减?  或者-33dBm 的光信号也会显著降低低频振幅吗?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米勒、您好!

    电信号是串行器/解串器型,目前,我们不使用 DS125DF111测量它的眼图。 但这似乎是  ONU-TIA 造成的信号损失。 我们只需要 DS125 做信号增强。 那么、您有什么建议吗? 或者、您是否有一些1合2输出重复关闭芯片重新销售?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以试用 DS125DF111、  它配有 CTLE 和 DFE、以帮助处理可能受损的信号。  话虽如此、如果不更好地理解电气信号、就很难评价它的有效性。  DS125DF111通常可与常见高速 SERDES 信号电平完美配合、如以太网中实现的信号电平。

    我们拥有 IBIS-AMI 模型、可以使用它帮助您提高器件选择的信心。

    关于1:2中继器型器件、我们提供了此功能的转接驱动器和重定时器。  对于转接驱动器、适合使用 DS100MB203等器件。  我们没有10G 重定时器(DS125DF1610除外)、但 我们的25G 重定时器(例如 DS250DF230)可配置为支持1:2扇出。  我们的25G 重定时器还支持10G 数据速率、但在10G 速率下无法提供与我们的10G 重定时器器件一样多的 CTLE 升压。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米勒、您好!
    (一)附件是关于本公司芯片应用的原理图和 PCB 板,请协助查验;
    (2)另外、我们的应用如下图(规格44页)所示;
    (3)速率将在10.315Gb/s (10GEPON)和9.95328Gb/s (XGS-PON)之间切换、如果没有经验参数、不论芯片是否可以自适应;
    (4)此外、我们需要在调试过程中检查眼图、可以使用附件中的 USB2ANY 吗?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../Sheet1.SchDoc

    e2e.ti.com/.../PCB1.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)我可以在下周提供原理图/布局反馈。

    (3)是的、可将重定时器配置为锁定到这两种数据速率。

    (4)是的、您可以使用 USB2ANY 和 SigCon Architect 来查看眼图。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个跟进想法:

    众所周知、DS125DF111能够很好地 与 SFP+光模块搭配使用、在这种模块中、电气信号传输与 SFF-8418电气规范一致。

    作为 SFF-8418模块接收器规范的一部分、提供了眼罩、其眼图至少为0.7UI 和300mVppd。  您知道 10GEPON 和 XGS-PON 电气信号将如何比较吗?

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

     10GEPON 和 XGS-PON 电气信号 如下所示。

    XGS-PON

    10GEPON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您共享范围数据。   这是单端信号是否正确?  如果是、您的差分信号振幅似乎约为260mVppd。   

    通常、重定时器内部眼图监视器记录的内眼图为200mVppd 和0.4UI。  眼图监视器在重定时器的 CTLE 和 DFE 阶段之后进行眼图测量。  这似乎为达到重定时器的内部眼图目标提供了很小的裕度。  如果信号振幅是唯一的信号损失、则可将重定时器 CTLE 级配置为限幅放大器、因此这可能有助于减小振幅。

    话虽如此、是否可以使用我们的其中一款 DS125DF111EVM 进行测试?  这有助于在设计带有重定时器的电路板之前、更好地了解该应用中的重定时器性能。

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看随附的原理图审阅信息。

    e2e.ti.com/.../1715.Schematic-Review-Helper.pdf

    谢谢。

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Drew:

    感谢您的支持。 现在我们有一些问题、 希望 DS125MB203 实现以下功能: 输入一个光学模块信号,输出两个相同的信号,其中光学模块的速率为1G、2.5G (实际2.488G )、10G (有两种10Gepon,一种为10.315G,另一种是10xgpon 为9.953G );

    需要上述所有速率、此芯片是否可以实现此功能、或您是否有其他方建议使用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、此器件可以支持这些速率。

    谢谢。
    德鲁