This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848-Ag:镍钯金(EP)涂层、银晶须风险?

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1332497/dp83848-ep-nipadauag-finish-ag-whiskers-risk

器件型号:EP

您好!

 TI DP83848MPTBEP 产品数据表显示、它的元件具有带 Ni Pd Au Ag 涂层的引脚、这是新的。 这种涂层是否会导致银晶须、因此需要添加焊锡突降?

 TI 是否减轻了使用 NiPdAg 镀层的锡须的影响?

 我已经阅读过介绍铅镀层成分和镀锡工艺的 TI 页面:  铅镀层成分和镀锡工艺。

但本页未显示  关于 Ag 威士忌风险的 NiPdAuAg 镀层的任何缓解措施。

如您所知、Ag 和硫化物(H2S)环境是一个值得关注的问题、因为根据硫化物的浓度、Ag 将提供威士忌。

TI 已在应用报告参考2004年6月的 SZZA046中使用 Sulfid 对 NiPdAuAg 进行了测试、但其中未涉及锡须 RIS 焊料…

您能提供 NiPdAuAg 每种化合物的比例吗?

请 在 TI NiPdAg 镀层上提供一些缓解措施。

 

 非常感谢、

 帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我理解您的担忧。 在  DP83848-Ag EP 产品页面的订购和质量选项卡下、您可以找到采用 NiPdAg 涂层的器件版本、并在 质量、可靠性和包装信息列下查看材料成分。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢部件的质量部分。 我认为 NiPdAu-Ag 终端镀层不容易形成银晶须、但我在任何 TI 文档中都找不到此信息。 您能否帮助明确确认此涂层不是银晶须形成的问题?

    非常感谢、

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我是一名应用工程师、更专注于处理我们的以太网 PHY 的功能问题。 这个问题更多的是产品工程师的问题。 我与我们的一位产品工程师进行了简短的讨论、这位工程师最初与您达成了一致。 在我们检查了银的实际含量后,他说不要担心。 除此之外、我没有任何其他文档可供参考。

    此致、

    阿尔瓦罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的评论。

    我明白不需要担心这个完成,但确实我们担心...

    在英飞凌、NXP、Cypress 产品上可以找到 NiPdAg 涂层长达十年、这似乎是一种行业通用的涂层。 但是、我们在此特定镀层上找不到任何污渍、表明银化合物不会导致引线上形成银晶须的风险。 我预计使用 SnPb 焊料钎焊的铅会溶解 AU-Ag 合金、但铅的暴露区域(不是钎焊)会使 Au-Ag 层易受环境影响。 我们知道、 在这种情况下、硫化气体、温度或机械引线应力可能会导致形成银晶须、最小引线间距仅为9密耳、低于引线间距的18密耳限值、其中晶须导致引线之间短路的风险很小。 另一方面、镀银仅占引线框镀层的0.3%、但我们不知道启动晶须的银水平有多少限制。

    有一个后烘烤@150°C 用于这种涂层吗? TI 是否可以证明镀层的银水平在生产时受控? (0.3%+/-?)  

    TI 是否再次返回有关这种 NiPdAu-Ag 镀层的经验表明多年来客户未发现任何晶须问题?

    非常感谢!

    此致、

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Alvaro 很好,我们将在周一回来。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    这位产品工程师今天不在现场、请允许我再多花一天时间与他讨论这个问题。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我们仍在努力为您提供答案。 内部电子邮件链已启动、可以找到合适的人员来对此提供帮助。 我将在3月15日星期五结束前回复更新内容。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    没有任何更新、我仍在  通过电子邮件推送。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    感谢您的耐心。 我收到的反馈是、如果环境中存在硫化气体、银晶须是一个有效的问题。 尽管如此,这部分仍然有不使用银色的版本。  

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我想这个答复有点学术性。。。 关于 TI 对此类 Pd 镀层进行的测试、在"需要进行电化学迁移和混合流动气体测试的镍/钯/金- Pd 和镍/ Pd / Au-Ag 预镀引线框封装评估"文档中未报告会形成任何晶须。 但是、如果该组件是清漆涂层、则 dentrite 形成不是一个大问题。

    事实上、Au-Ag 电镀厚度 仅为0.005µm μ m (5Nm)! 而 Ag 不是一个外部层,而是与金混合:它确实是一个金/银合金闪光,其混合物不容易释放晶须。 否则,它是无稽之谈使用昂贵的材料,这可能会导致其他问题!

    我希望 TI 能够提供不止一个学术性的答案、而且作为电子产品领域的主要贡献者、TI 能够展示出这些涂层不需要锡/铅热焊锡浸渍来降低晶须风险!

    此致、

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    我不是该问题的专家。 您是否有现场应用工程师(FAE)可以通过电子邮件联系、以便他们可以将您引导到合适的人员?

    此致、

    阿尔瓦罗