您好、专家:
有一些与 LIN 相关的问题。 请帮助检查。
1.下图是 TLIN1021的内部框图。 如红色框中所示、 TLIN1021使用的上拉电阻器为45KΩ Ω。 LIN 协议中指定的从端的上拉电阻典型值为30KΩ Ω。 设置 TYP 值比 LIN 协议值大的原因是什么? 我们认为、较大的上拉电阻器将影响 LIN 总线的驱动能力、并影响多个负载下的信号。


2.关于上述问题,红色框中的上拉电阻左侧的电流源有什么功能?
3、LIN 协议规定 LIN 总线长度不得超过40米。 如何计算该总线长度? 它是否包括总线和每个节点分支的长度?
4.如何理解四个指定的占空比? 这些不同的占空比是否 与不同的工作电压相关? 在测试过程中是否需要涵盖这些内容? 执行硬件测试时、必须测试和验证哪些时序指示器?
谢谢!
温伊登