This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021A-Q1:问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339567/tlin1021a-q1-questions

器件型号:TLIN1021A-Q1

您好、专家:  

有一些与 LIN 相关的问题。 请帮助检查。  

1.下图是 TLIN1021的内部框图。 如红色框中所示、 TLIN1021使用的上拉电阻器为45KΩ Ω。 LIN 协议中指定的从端的上拉电阻典型值为30KΩ Ω。 设置 TYP 值比 LIN 协议值大的原因是什么? 我们认为、较大的上拉电阻器将影响 LIN 总线的驱动能力、并影响多个负载下的信号。

2.关于上述问题,红色框中的上拉电阻左侧的电流源有什么功能?

3、LIN 协议规定 LIN 总线长度不得超过40米。 如何计算该总线长度? 它是否包括总线和每个节点分支的长度?

4.如何理解四个指定的占空比? 这些不同的占空比是否 与不同的工作电压相关?  在测试过程中是否需要涵盖这些内容? 执行硬件测试时、必须测试和验证哪些时序指示器?

谢谢!

温伊登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们已为此主题分配了一位主题专家。 他们应该很快回复给您。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

     30KΩ 就是典型值、对吧? LIN 标准还规定了最小值20kΩ μ V 和最大值60KΩ μ V。 LIN 标准建议典型值30KΩ≠我们的器件 必须精确集成典型值30KΩ Ω 的电阻。 TLIN1021A 的60KΩ 上拉电阻仍在20k Ω 范围内。 从器件上的上拉电阻器仅用于在与主器件的连接断开时确保有效电压电平。 我45KΩ 不会是一个问题。

    2.它是一种 弱电流上拉功能,在睡眠模式下处于活动状态,以防在与 LIN 总线的外部连接断开时发生错误的唤醒事件。

    3、 这个定义使得设计人员在设计时无需太担心电缆的电容和电感。 请看一下 TI LIN 物理层要求中的4.3:

    https://www.ti.com/lit/an/slla383a/slla383a.pdf?ts = 1711060394287&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    实际上、即使 LIN 仍在工作、也可能会违反此40m 规格。 如果您使用的是非常小的电容电缆、我预计传输速度能够达到80米。 但是如果有人问我为什么 LIN 在41米时失败、我只会告诉他、因为他违反了规范。  

    4.请参见 上述 LIN 物理层要求中的3.6。  

    根据 ISO17987、需要验证接收器传播延迟时间和接收器传播延迟时间的对称性。

    此致、

    肖恩