This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:我们应该怎么做才能满足 MII 接口时序规范?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1339926/dp83848i-what-should-we-do-to-meet-mii-interface-timing-spec

器件型号:DP83848I

您好、专家!

工程师告诉我、他们的 RMII 接口时序不能满足 DP83848的时序规格。 数据表规格要求 TXD 数据设置时间至少为4ns (TXD 至 X1上升)。 它们使用 RMII 将 SOC 连接到 DP83848。 SoC 和 DP83848 x1输入中的 MAC 都由同一个50MHz 源计时。 问题在于他们发现 TXD 数据建立时间(T2.26.2)仅约2ns、无法满足规格(最小4ns)。 他们应该怎么做才能解决此问题? (他们检查了 SOC、似乎无法调整 SOC 中的此时序。)

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John!

    读取的规格可能会有点混淆。 4ns 设置时间在 RMII 技术规格中定义。 如果 SoC 声称它能够 RMII ,那么它应该是可以的。

    此致、

    阿尔瓦罗